Museo Casa Colón
Descripción del proyecto
La Casa de Colón está enclavada en el centro histórico de Vegueta, en el punto exacto de la fundación de la ciudad de las Palmas. Aquí se exponen y representan tanto el paso de Colón por la isla, como la historia de Canarias y sus relaciones con América, con especial incidencia en la expansión atlántica.
La especial rehabilitación del edificio lo ha dotado de una personalidad que forma parte de la imagen de las Palmas de Gran Canaria.
Igualdad, accesibilidad, calidad y sostenibilidad son los pilares de la gestión integral que se realizan en los museos del cabildo de Gran Canaria.
Una solución sostenible
Para que un museo sea sostenible, hay que tener en cuenta la diversidad del público que lo frecuentará y, por supuesto, cuidar el contenido y el continente para que sean respetuosos con el patrimonio y el medioambiente.
Además de la conservación y restauración del patrimonio, se busca que las actuaciones tengan un impacto positivo tanto en la reducción de la factura energética como, sobre todo, en la reducción de emisiones de CO2. Esto genera, además, un incremento en la satisfacción de los visitantes, mejorando su experiencia global en el museo.

- Respeto por el medioambiente.
- Confort y calidad de aire para los visitantes
- Maximización de eficiencia y reducción del consumo.
- Conservación de las obras gracias a las correctas condiciones de humedad y temperatura
- Reducción del nivel sonoro
- Enfriadora Aire-Agua de alta eficiencia, compresor Scroll, Refrigerante R32.
- Bomba de calor aire-agua, Scroll, R32.
- Fancoil de cassete de bajo consumo energético con motor LEC a 2 tubos, control WTC Bacnet.
- Fan Coil 42NL/42NH.
- Unidades de tratamiento de aire con componentes y accesorios de alta calidad.
El objetivo era diseñar un sistema de climatización que permitiese proteger las obras de arte, respetando la singularidad del edificio donde están expuestas. Se buscó un sistema de alta tecnología que generase un ahorro de energía y redujese las emisiones de CO2 al ambiente, minimizando de esta forma la huella de carbono del museo.
El principal condicionante fueron las estrictas condiciones de conservación. Es imprescindible que el sistema mantenga la temperatura y humedad en unos rangos específicos para evitar la degradación de las piezas.
Controlando estos parámetros se evitará la aparición de moho, la cesión de humedad al ambiente por parte de los materiales, ralentizando así posibles procesos químicos.Además, el sistema debe ser totalmente estable, evitando variaciones bruscas en las condiciones de la sala para reducir posibles tensiones en los materiales. Para conseguir el objetivo, y que el visitante tenga una experiencia completa, el sistema tiene que percibirse lo menos posible, tanto a nivel visual como auditivo.
La clave en este caso es realizar una distribución de aire homogénea, acondicionando el volumen de aire de la sala en su integridad.