Teatro Real De Madrid
Descripción del proyecto
El Teatro Real de Madrid, situado frente al Palacio Real, es un edificio emblemático, monumento declarado bien de interés cultural y considerado como la máxima institución de las artes escénicas y musicales del país.
Cuenta con una superficie de 80.000 m2 y 78 metros de altura y data de 1850. Uno de los principios básicos es llegar a convertirse en el teatro más sostenible de España.
"Ha sido una obra reto, se ha conseguido realizar en plazo y fundamentalmente hemos conseguido los ahorros, y ser el primer edificio en entrar en el registro del Ministerio de Transición Energética del sistema CAEs."
"Hemos cumplido porque hemos usado las mejores calidades y nuestro objetivo es llegar a ser un edificio de consumo nulo."
Nuria Gallego
Directora de Infraestructuras y Servicios Generales
Teatro Real
Retos y soluciones
El proyecto consistía en la renovación de la central de producción de frío y calor que da servicio a todo el edificio con el objetivo de aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del teatro. El nuevo sistema permite cubrir todas las necesidades térmicas de la instalación tanto en frío como en calefacción y agua caliente sanitaria.
Está compuesto por 3 tecnologías.
- Enfriadoras condensadas por agua, con compresores de tornillo y variador de velocidad.
- Bombas de calor reversibles condensadas por aire, con compresores scroll y alta eficiencia energética estacional.
- Bomba de calor no reversible condensada por aire, con compresores scroll y alta temperatura de producción de agua.



- Sistema 100% eléctrico, sin necesidad de combustibles fósiles
- Ahorro energético del 48% en la instalación
- Máxima fiablidad
- 2 x AquaSnap® 30RQP
- 3 x AquaForce® 30XWV
- 1 x AquaSnap® 61AF
Este proyecto se basa en los pilares de la descarbonización de instalaciones térmicas.
- Empleo de refrigerantes de bajo poder de calentamiento atmosférico
El refrigerante empleado y la carga incluida en el equipo tiene un peso del 6% sobre el impacto global que tienen los equipos sobre el medioambiente, según nuestros análisis del ciclo de vida. Empleando refrigerantes con bajo PCA conseguimos reducir este impacto directo.
- Utilización de unidades de alta eficiencia energética
El uso de la energía tiene un peso del 88% sobre el impacto global de los equipos. Al aumentar su nivel de eficiencia energética se reduce el consumo energético y las emisiones de CO2 asociadas. Es clave que utilicemos unidades que maximicen este parámetro reduciendo su impacto indirecto hasta un 48% de ahorro.
- Electrificación mediante bombas de calor
Las unidades bomba de calor son consideradas fuente de energía renovable y pueden ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Otro aspecto clave es que no sólo debemos diseñar soluciones que sean energéticamente eficientes, además debemos conseguir que se mantengan así durante toda su vida útil a través de planes de mantenimiento y sistemas de control.