Hotel Meliá Castilla, camino a la descarbonización

Renovación del sistema de producción de frío y calor para conseguir la máxima descarbonización de este céntrico hotel en Madrid
El Hotel Meliá Castilla, uno de los más emblemáticos de Madrid, ubicado en la zona financiera, cuenta con más de 70.000 m2 y 909 habitaciones. Es un hotel urbano con una alta ocupación durante todo el año.
Estas características hacen que las necesidades energéticas del hotel sean muy elevadas, principalmente debido a la producción de frío y calor.
Hace algunos años, la dirección se planteó un proyecto de rehabilitación de las instalaciones térmicas, apostando por la sostenibilidad para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 al ambiente. Esto les permitiría además reducir los costes de operación asociados.
Una vez definidos los objetivos de sostenibilidad que el hotel quería alcanzar, y analizadas las diferentes medidas de ahorro de energía posibles, el proyecto se planteó en diferentes etapas para asegurar la continuidad operativa del hotel.
Máxima Eficiencia Estacional
La primera etapa fue la sustitución de las unidades enfriadoras existentes agua-agua que se empleaban para la producción de frío por otras unidades similares pero de mayor eficiencia energética estacional.
Las unidades elegidas está equipadas con compresores de tornillo con válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la demanda real de la instalación. Gracias a su diseño compacto los equipos pudieron introducirse en el edificio sin grandes complicaciones.
Adicionalmente, uno de los grupos de frío irá equipado con recuperación de calor del calor de condensación. Este equipo, que funcionará como primera etapa en la producción de frío, permitirá precalentar el agua caliente sanitaria del hotel hasta 50ºC, disminuyendo el consumo energético debido a las calderas existentes.
Esta configuración proporciona una fuente estable de agua caliente controlada y una carga base de agua fría, mejorando la eficiencia global del sistema.


La siguiente fase del proyecto incluía la incorporación de una máquina térmica capaz de producir agua a alta temperatura para reducir al máximo el consumo de combustible para producción de agua caliente sanitaria.
Esta unidad de recuperación de calor se dimensiona en función de la demanda base de calor que tenga la instalación, y se instala en paralelo con el resto de unidades de producción de agua fría. Es clave que exista demanda simultánea de frío y calor durante mucho tiempo para maximizar el empleo de este equipo.

Entre los aspectos más importantes a considerar a la hora de diseñar esta solución de recuperación de calor mediante unidades agua-agua dedicadas se encuentran la ubicación de los nuevos equipos de producción, evaluación de la conexión eléctrica e hidráulica al bucle existente, comprobación del volumen de agua disponible en la instalación y la integración de las unidades en el sistema de control si existiese.