Las pruebas comparativas confirman que las unidades de Carrier Transicold ofrecen una eficiencia de combustible superior en un contexto de subida del precio del diésel

Rueil-Malmaison, Francia -

A medida que los precios del combustible siguen subiendo y los costes operativos están sometidos a una presión cada vez mayor, las empresas de todo el sector del transporte refrigerado buscan soluciones probadas que les ayuden a proteger sus márgenes manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la fiabilidad. Nuevas pruebas comparativas muestran que las unidades de temperatura controlada para tráiler Vector® de Carrier Transicold ofrecen una eficiencia de combustible y un ahorro significativos. Carrier Transicold forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial en soluciones inteligentes de climatización y energía.

Probados en equipos propiedad de clientes, una metodología que refleja las condiciones operativas reales en lugar de entornos controlados, los ensayos evaluaron los sistemas Carrier Transicold Vector S 15 de compartimento único y Vector High Efficiency (HE) 17. Los resultados coinciden con lo que los operadores de flotas han señalado sobre el terreno: las unidades de Carrier Transicold ofrecen un menor consumo de combustible sin comprometer el rendimiento térmico, contribuyendo directamente a los objetivos de sostenibilidad de los operadores y a su rentabilidad. 

En recientes pruebas comparativas realizadas en distintas condiciones de funcionamiento, el Vector S 15 ofreció más de un 30 % más de eficiencia de combustible en funcionamiento continuo y más de un 20 % en funcionamiento start/stop en comparación con una unidad equivalente de la competencia, lo que se traduce en una reducción directa del gasto en combustible y de las emisiones para los operadores de flotas en condiciones reales. Para aplicaciones con mayores exigencias, el más potente Vector HE 17 amplía aún más esas ventajas, logrando hasta un 16 % más de eficiencia que el Vector S 15, como se demostró en una prueba independiente, gracias a una avanzada tecnología de inversor que ajusta la potencia a la demanda real de carga.

«El aumento de los precios del combustible ya está impulsando las decisiones de compra en todo el sector del transporte y la logística, y las flotas buscan respuestas probadas, no promesas», afirmó Scott Dargan, Senior Director & General Manager, Europe, Middle East & Africa, Carrier Transicold. «Los resultados de nuestros últimos ensayos confirman que las unidades de Carrier Transicold ofrecen un ahorro de combustible medible en un momento en el que cada entrega y cada litro de combustible cuentan. Esto es solo el punto de partida para seguir adaptando nuestras soluciones, presentando a los clientes nuestras últimas tecnologías para la cadena de frío con el fin de reducir aún más el consumo de combustible, optimizar el rendimiento de la flota y maximizar la eficiencia operativa».

La unidad semi-eléctrica Carrier Transicold Vector S 15 incorpora un diseño de motor de velocidad variable que proporciona 15 kW de potencia frigorífica. Al utilizar tecnología avanzada para ofrecer un alto rendimiento y un consumo de combustible optimizado, aporta ventajas en sostenibilidad, incluido el ahorro de combustible del 30 % observado en las pruebas comparativas.

La Vector HE 17 de Carrier Transicold incorpora un compresor scroll economizado accionado eléctricamente, combinado con una innovadora tecnología de inversor, para adaptar continuamente la velocidad y la carga del compresor a la demanda de refrigeración. Con la Vector HE 17, los operadores también obtienen un sólido rendimiento cuando funciona en modo eléctrico, ya sea conectada a la red en la base o en carretera mediante el pack de baterías montado en chasis [R]eCool de Carrier Transicold.

«Las unidades para tráiler de compartimento único son la columna vertebral del transporte refrigerado en toda Europa y, ahora más que nunca, los operadores necesitan en sus flotas una tecnología fiable, de confianza y altamente eficiente, algo que Carrier Transicold se enorgullece de ofrecer mediante sus soluciones probadas», añadió Dargan.

Más allá del diseño de las unidades, Carrier Transicold ayuda a mejorar la eficiencia de combustible mediante una amplia cartera de soluciones, que incluye paneles solares para reducir la carga del motor, contratos de servicio BluEdge para proteger de forma proactiva el rendimiento y gestionar los costes, y Lynx Fleet para la monitorización en tiempo real y mejoras de eficiencia basadas en datos. Para los clientes que buscan eliminar por completo el consumo de combustible, Carrier Transicold también está liderando la transición hacia soluciones de cadena de frío totalmente eléctricas en toda su gama de vehículos.

Para más información sobre los productos de Carrier Transicold, visite www.carriertransicold.eu o LinkedIn en Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

Acerca de Carrier Transicold

Carrier Transicold ayuda a mejorar el transporte y envío de mercancías en temperatura controlada con una completa gama de equipos y servicios para el transporte refrigerado, así como la trazabilidad de la cadena de frío. Desde hace más de 50 años, Carrier Transicold lidera este sector, proporcionando a clientes de todo el mundo avanzados sistemas de refrigeración de contenedores y grupos electrógenos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, equipos para camión de accionamiento directo y diésel, y sistemas de refrigeración para tráiler. Carrier Transicold forma parte de Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones inteligentes de climatización y energía, comprometida con crear innovaciones que hacen realidad el confort, la seguridad y la sostenibilidad. Para más información, visite www.carriertransicold.eu. Siga a Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration en LinkedIn.

Carrier Vector S 15 and Vector HE Trailer Refrigeration Units