Descarbonização De Uma Fábrica

Descrição do projeto: Sistema hidrónico tradicional substituído por bombas de calor
O contexto e os compromissos atuais para reduzir os gases com efeito de estufa, com vista a mitigar o impacto das alterações climáticas, é um dos maiores desafios que a indústria espanhola enfrenta. Aumentar a eficiência energética na produção de calor e frio, integrar energias renováveis e reduzir o consumo de combustíveis fósseis vai ajudar a reduzir o impacto ambiental destes sistemas e tornar as nossas indústrias mais competitivas.
Neste estudo de caso, um fabricante de equipamentos descarbonizou com êxito o sistema de aquecimento e refrigeração na sua fábrica de Madrid através da incorporação de unidades de bombas de calor ar/água.
O objetivo do projeto era reduzir o impacto ambiental da instalação e os respetivos custos energéticos, bem como eliminar a necessidade de utilização de combustíveis fósseis.
Esta medida permitiu reduzir o consumo energético e as emissões de CO2 do sistema (tanto direta como indiretamente) e minimizar os custos operacionais das instalações.
Estudo do sistema existente
A instalação original tinha dois chillers com condensadores arrefecidos a ar e compressores de parafuso para arrefecimento, bem como três caldeiras a gás natural para o aquecimento. Estas unidades forneciam água quente e fria às unidades de tratamento de ar e unidades terminais de ventiloconvectores utilizadas como ar condicionado dos edifícios da fábrica e de escritórios da empresa.
Além disso, um sistema de monitorização fornece informações sobre a necessidade e o consumo de energia de ambos os sistemas. Deste modo, será possível ajustar a capacidade de aquecimento do sistema proposto e calcular a poupança de energia obtida.
Solução proposta
A solução proposta inclui quatro unidades de bombas de calor AquaSnap® com condensadores arrefecidos a ar e compressores de parafuso com o fluido frigorigéneo R32. Estas unidades vão satisfazer as necessidades do sistema de água quente e fria durante o seu período de funcionamento.

- Caraterizar a necessidade de aquecimento e de arrefecimento
- Definir as temperaturas pretendidas
- Analisar a área disponível e outras limitações da instalação
- Estabelecer a estratégia de controlo
SUSTENTÁVEL: as bombas de calor permitem minimizar o consumo de combustível.
INTEGRÁVEL: a incorporação de unidades de bombas de calor baseia-se num desenho correto com atenção a todos os detalhes.
EXPANSÍVEL: se necessário, podem ser adicionadas unidades.
FIÁVEL: a tecnologia utilizada nestas unidades é o resultado de anos de experiência.
Em conjunto com a eficiência energética e os novos fluidos frigorigéneos, a eletrificação do aquecimento e do arrefecimento é a chave para a redução do impacto industrial da indústria. A utilização de bombas de calor permite substituir o equipamento alimentado a combustíveis fósseis por unidades que usam eletricidade como fonte de energia. É importante rever os fatores mais importantes para se garantir a escolha da tecnologia certa para satisfazer as necessidades da instalação:
- Mapa de operações: primeiro, é necessário verificar os intervalos de temperatura exterior nos quais a unidade pode operar; segundo, tem de ser garantido que é possível gerar as temperaturas de água quente e fria exigidas pela instalação.
- Adaptabilidade: as unidades de bombas de calor podem ser configuradas com opções e acessórios para aumentar a respetiva eficiência energética ou para simplificar a instalação ou a manutenção.
- Fiabilidade: a fiabilidade ideal é assegurada graças à nossa experiência na produção desta tecnologia, à utilização de laboratórios especializados e à realização de testes de aceitação em fábrica antes do equipamento ser fornecido para a instalação no local.