A Carrier lança múltiplas linhas de bombas de calor de alta temperatura para o domínio comercial ajudando os clientes a cumprir os seus objetivos de descarbonização
MONTLUEL, França -
A Carrier introduziu um nova linha abrangente de bombas de calor de alta e muito alta temperatura para utilização em edifícios industriais, comerciais e públicos, bem como para o aquecimento urbano. A Carrier pertence à Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial em soluções inteligentes de climatização e energia.
Desenhada para reduzir as emissões de carbono e os custos de energia, a nova linha consiste nas bombas de calor com alimentação a ar e água, AquaForce® e AquaSnap® , com capacidades variáveis entre 30 e 735 kW e temperaturas da água de 82 a 120 °C com fluidos frigorigéneos à base de hidro-fluoro-olefina com baixo potencial de aquecimento global (PAG). As altas temperaturas permitem que as bombas de calor substituam as caldeiras acionadas por combustível fóssil em aplicações de aquecimento em blocos de apartamentos e imóveis residenciais, edifícios comerciais, bem como unidades de produção alimentar, secagem industrial, produção de biogás e químicas. Estes produtos inovadores apoiam os Objetivos Ambientais, Sociais e de Gestão (ESG) da Carrier para 2030 com vista a reduzir a pegada de carbono dos seus clientes em mais de 1 gigatonelada.
Além do aproveitamento do calor do ar ambiente e do solo, as bombas de calor capturam calor residual de uma grande variedade de fontes incluindo centros de dados, instalações de lazer, hotéis e restaurantes, água para uso industrial, gases de combustão e sistemas de esgoto. O calor recolhido pode ser usado para aquecimento de conforto e produção de água quente sanitária em edifícios e instalações grandes. As bombas de calor podem também ser usadas em aplicações industriais, assim como em redes de aquecimento urbano e local onde são necessárias temperaturas altas ou muito altas.
"A expansão das gamas AquaForce e AquaSnap é um passo essencial no nosso contributo para apoiar o Pacto Ecológico Europeu e ajudar a descarbonizar o setor do aquecimento na Europa", afirmou Raffaele D’Alvise, Diretor de Marketing e Comunicação, Europe Commercial HVAC, Carrier. "Focadas em alta temperatura, desempenho, fiabilidade e eficiência, estas bombas de calor são um solução excelente para clientes que procuram reduzir a sua pegada de carbono e contribuir para um futuro mais sustentável através da substituição ou integração com geradores de combustíveis fósseis em sistemas híbridos."
As unidades vêm prontas a ser ligadas à Abound, a plataforma digital baseada em nuvem da Carrier que permite resultados baseados no rendimento, inteligentes e em tempo real para edifícios mais eficientes e responsivos. Para minimizar os custos operacionais, os utilizadores podem optar por uma das opções de assistência BluEdge® da Carrier, por forma a manter as bombas de calor a operar com desempenho máximo e rendimento eficiente ao longo de todo o ciclo de vida. Isto resulta numa manutenção preditiva em vez de uma manutenção preventiva, permitindo poupar tempo e dinheiro.
Para mais informações sobre as bombas de calor com alimentação a água, AquaForce 61CW, aceda a 61CWD & 61CW-Z. Os detalhes da bomba de calor com alimentação a água, AquaForce 61CA, podem ser encontrados em 61CA e as especificações para a série AquaSnap 61CG de bombas de calor com alimentação a água estão disponíveis em 61CG.

Bomba de calor com alimentação a água AquaForce® 61CA da Carrier

Bomba de calor com alimentação a água AquaForce® 61CW-Z da Carrier

Bomba de calor com alimentação a água AquaForce® 61CWD da Carrier

Série de bombas de calor com alimentação a água AquaSnap® 61CG da Carrier