Carrier QuantumLeap: Neue Suite innovativer Lösungen für das energieeffiziente Wärmemanagement in Rechenzentren
ISMANING, Deutschland -
Der schnell wachsende weltweite Markt für die Kühlung von Rechenzentren wird bis 2029 voraussichtlich ein Volumen von 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, erweitert deshalb sein Portfolio an fortschrittlichen, energieeffizienten Kühllösungen und bringt mit Carrier QuantumLeap™ eine umfassende Suite speziell entwickelter Lösungen zur Kühlung von Rechenzentren auf den Markt. Carrier positioniert sich damit für ein signifikantes Wachstum, entwickelt anpassbare Aftermarket-Programme, baut seine Produktions- und Entwicklungskapazitäten aus und kooperiert mit weltweit führenden Technologieunternehmen.
"Carrier QuantumLeap™ bedeutet die nächste Entwicklungsstufe im Wärmemanagement von Rechenzentren, indem es unsere fortschrittlichsten Kühl-, Steuerungs- und Servicelösungen integriert und so ein hocheffizientes, äußerst modernes Kühlsystem bereitstellt, das sich auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden abstimmen lässt", erklärt Christian Senu, Executive Director, Data Centers bei Carrier. "Mit unseren innovativen Lösungen können Rechenzentren ihre Effizienz und Zuverlässigkeit maximieren, darunter die Integration von Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit herkömmlichen HVAC-Kühlsystemen, optimiert durch unsere intelligente Steuerungsplattform. Künstliche Intelligenz wird den Energiebedarf von Rechenzentren weiter erhöhen, und die Nachfrage nach intelligenten, integrierten Wärmemanagementlösungen wird steigen. Carrier kann diese in einzigartiger Weise bereitstellen."
Carrier QuantumLeap™ für Rechenzentren
Carrier QuantumLeap™ bietet eine vollständig integrierte Suite von Lösungen für die nahtlose Verwaltung des gesamten thermischen Lebenszyklus von Rechenzentren. Vom einzelnen Chip bis hin zum Flüssigkeitskühler kann Carrier ein durchgängiges Wärmemanagement mit intelligenter Kühlung, digitaler Steuerung und vorausschauender Überwachung und Wartung liefern. Dadurch ist eine Echtzeit-Optimierung, Anpassungsfähigkeit und Effizienz im gesamten Rechenzentrumsbetrieb sichergestellt. Der skalierbare systemweite Ansatz maximiert die Leistung und Energieeffizienz selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
- Kaltwassersätze und Lüftungslösungen: Carrier hat eine Reihe innovativer Kühllösungen der nächsten Generation im Portfolio, darunter Schrauben- und Zentrifugalkompressionssysteme mit Magnetlagertechnologie sowie maßgeschneiderte Luftbehandlungssysteme. Diese hocheffizienten Lösungen, die für die nahtlose Integration in das breite thermische Ökosystem von Carrier konzipiert sind, bieten eine um 30 Prozent höhere Effizienz im Vergleich zu früheren Produktgenerationen. Sie zeichnen sich durch eine integrierte freie Kühlung, tiefere Kaltwassertemperaturen und einen optimierten Energieverbrauch aus und gewährleisten so eine konstante Leistung, die den hohen Anforderungen von KI-Computing gerecht wird.
- Flüssigkeitskühlung: Auf der Data Center World am 13. März 2025 in London stellt Carrier seine Cooling Distribution Unit (CDU) vor, die eine nahtlose Integration in Direct-to-Chip (DTC)-Flüssigkeitskühlsysteme für kompakte Hochleistung-Server in Rechenzentren ermöglicht.
- Individuelle Steuerungslösungen: Das fortschrittliche Automated Logic Gebäudemanagementsystem und die digitale Plattform von Carrier dienen als intelligenter Knotenpunkt dieses vernetzten Ökosystems. Sie ermöglichen Betreibern eine beispiellose Transparenz und präzise Steuerung.
- Data Center Infrastructure Management: Die hochmodernen Lösungen von Carrier Nlyte für das Management, die Optimierung und die Erstellung von Compliance-Berichten sind heute bereits in mehr als 300 Rechenzentren weltweit im Einsatz. Diese Standorte, die Unternehmens-, Colocation- und Edge-Umgebungen umfassen, verwalten und optimieren mithilfe der innovativen Technologie von Nlyte effizient über eine Million Racks und 10 Millionen Datenpunkte. Dadurch werden Energieeinsparungen, Kostensenkungen und eine verbesserte Ausfallsicherheit erzielt.
- Vorausschauende Wartung und Service: Das weltweite Servicenetz von Carrier, das von einem Netzwerk qualifizierter Techniker unterstützt wird und werksautorisierte Ersatzteile bereithält, gewährleistet Funktionssicherheit und proaktive Störungsbehebung. Darüber hinaus bietet Carriers digitale Plattform Abound Echtzeitanalysen, Ferndiagnosen und vorausschauende Wartungsfunktionen. Sie ermöglicht datengesteuerte, zielgerichtete Ergebnisse, minimiert Ausfallzeiten, maximiert die Betriebszeit und verbessert die Leistung im gesamten Ökosystem des Rechenzentrums.
Investitionen und Partnerschaften stützen Carriers Wachstumsstrategie in der Rechenzentrumsbranche
Wachstumsinvestitionen in neue Kühltechnologien, den Ausbau von Kompetenzen und strategische Partnerschaften treiben die Expansion von Carrier im Rechenzentrumsmarkt voran:
- Beteiligung an Strategic Thermal Labs, LLC (STL): Im Jahr 2024 investierte Carrier Ventures in STL, ein führendes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich der Wärmeübertragung und Flüssigkeitskühlung mit Sitz in Austin/Texas. STL besitzt branchenweit anerkanntes Know-how in der Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren. Aufgrund seiner Expertise ist STL ein geschätzter Partner für einige der größten Serverhersteller und Rechenzentrumsbetreiber. Das Unternehmen bietet wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Generationen von Kühltechnologien für Rechenzentren.
- Erweiterte Produktions- und Entwicklungskapazitäten: Carrier plant, seine Fertigungskapazitäten für gewerbliche HVAC-Systeme bis Ende des Jahres zu verdoppeln und seine Entwicklungskapazitäten auszubauen. Ziel ist es, Kühllösungen der nächsten Generation zu entwickeln und zu skalieren, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben.
Weitere Informationen über die gesamte Palette der Rechenzentrumslösungen von Carrier stehen unter carrier.com/datacenters bereit.
BU: Der luftgekühlte Flüssigkeitskühler AquaForce® 30XF ist Teil des umfassenden Angebots an Kühllösungen für Rechenzentren von Carrier.
(Foto: Carrier Corporation)