Carrier Transicold zeigt auf der IAA Transportation 2026 Innovationen bei Elektrifizierung, klimafreundlicher Kälteerzeugung und vernetzten Flotten

RUEIL-MALMAISON, France -

Unter dem Motto „Cold Chain Innovation in Motion“ präsentiert Carrier Transicold vom 15. bis 20. September in Halle 27, Stand E35, das Batteriesystem [R]eCool, Einführung des A2L-Kältemittels sowie neue Lynx-Fleet-Funktionen.

Carrier Transicold präsentiert auf der IAA Transportation 2026 in Hannover neue Lösungen, mit denen Flotten im Kühltransport die Elektrifizierung vorantreiben, Emissionen senken und ihre betriebliche Effizienz steigern können. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Zu den Highlights am Messestand zählen das kürzlich eingeführte Batteriesystem [R]eCool, neue digitale Funktionen von Lynx Fleet, Fortschritte bei der A2L-Kältemitteltechnologie sowie eine neue digitale Lösung für den Servicebereich.

„Bei Carrier Transicold sind wir überzeugt: Die beste Innovation schafft auch lange nach der ursprünglichen Investition einen Mehrwert für unsere Kunden“, sagt Victor Calvo, Vice President & General Manager, International Truck Trailer bei Carrier Transicold. „Diese Überzeugung zieht sich durch alles, was wir auf der IAA Transportation zeigen – von Elektrifizierungslösungen, die über den gesamten Lebenszyklus einer Flotte hinweg Bestand haben, bis zu unseren Fortschritten bei A2L[AV4.1]-Kältemitteln. Nachhaltigkeit und Leistung gehen Hand in Hand und schaffen so langfristigen Mehrwert.“

Flottenelektrifizierung konsequent weitergedacht

Carrier Transicold baut sein Portfolio an Elektrifizierungslösungen kontinuierlich aus, um Kunden den Umstieg auf emissionsärmere Technologien im Kühltransport zu erleichtern.

Am Stand zu sehen ist [R]eCool, ein erst kürzlich eingeführtes 38,5-kWh-Batteriesystem, das als Energielösung für den gesamten Lebenszyklus elektrischer und hybrider Transportkälteanlagen (TRUs) konzipiert wurde. Ausgelegt auf eine Lebensdauer von bis zu 16 Jahren, bleibt [R]eCool über mehrere Fahrzeugphasen hinweg einsatzfähig. Das System steht sowohl für Neuinstallationen als auch als Nachrüstlösung für bestehende Vector® HE- und Vector®-Aggregate sowie kompatible Systeme anderer Hersteller zur Verfügung. So können Betreiber den Wert ihrer bestehenden Flotteninvestitionen erhalten und gleichzeitig ihre Elektrifizierungsziele vorantreiben.

Darüber hinaus zeigt Carrier Transicold am Stand seine künftige Plattform für batterieelektrische Nutzfahrzeuge (BEV) im Bereich leichte Nutzfahrzeuge und Lkw, die Kühlmaschine Syberia 14 für Motorwagen sowie die Antriebssysteme Eco-Drive und eCool-Drive, einschließlich des neuesten SAF e-Axle Power Generators, der die Bewegungsenergie des Aufliegers nutzt, um die Kälteanlage unterwegs elektrisch zu versorgen. Diese Lösungen bieten Kunden mehrere praxisnahe Möglichkeiten, ihre Abhängigkeit von dieselbetriebener Kälteerzeugung zu verringern.

Um die Elektrifizierung der Flotte zu vereinfachen, führt Carrier Transicold zudem zwei neue Funktionen für das digitale System Lynx Fleet ein:

  • Battery Health bietet kontinuierliches Monitoring und konkrete Handlungsempfehlungen zum Batteriezustand über die gesamte eCool- und [R]eCool-Batteriereihe hinweg, für maximale Verfügbarkeit, vorausschauende Wartungsplanung und den langfristigen Werterhalt der Anlagen.
  • Low-Emission-Zone (LEZ) Management schaltet kompatible Hybrid-Kälteanlagen beim Einfahren in ausgewiesene Umweltzonen automatisch von Diesel- auf Batteriebetrieb um, für die Einhaltung städtischer Zufahrtsregelungen, geringere Emissionen und einfachere Abläufe.

Mehr Nachhaltigkeit in der Kühlkette dank A2L-Kältemitteln 

Carrier Transicold treibt die Dekarbonisierung der Kühlkette mit dem klimafreundlichen A2L-Kältemittel R454A weiter voran. R454A weist ein bis zu 89 Prozent geringeres Treibhauspotenzial (GWP) auf als der Branchenstandard R452A. Mit dem patentierten Safety-by-Design-Einsatz – der ein optimiertes Design der Transportkälteanlagen, eine kontinuierliche Kältemittel-Leckage Erkennung und eine automatische zweistufige Schutzreaktion vereint – fördert das Unternehmen die sichere Einführung von A2L-Kältemitteln in der Branche, ohne bei Leistung und Zuverlässigkeit Abstriche zu machen. Am Stand ist die mit R454A ausgestattete Kälteanlage Vector HE 17 zu sehen.

Mehr Betriebseffizienz durch vernetzte Lösungen

Besucherinnen und Besucher erfahren zudem, wie Carrier Transicold die Kraftstoffeffizienz über seine gesamte Palette an Trailer-Kühlmaschinen hinweg kontinuierlich verbessert, etwa beim Vector HE 19, beim mit klimafreundlichem Kältemittel betriebenen Vector HE 17 und beim Vector S 15. So lässt sich der Kraftstoffverbrauch der Vector HE 19 beispielsweise allein durch ein Software-Update, ganz ohne Hardware-Änderungen, um bis zu 19 Prozent senken, auf Basis einer Plattform, die im Vergleich zum Vorgängermodell Vector 1550 bereits Kraftstoffeinsparungen von bis zu 30 Prozent ermöglicht. Durch die Kombination aus vernetzten Technologien, fortschrittlicher Datenanalyse und effizienzsteigernden Funktionen helfen diese Lösungen den Kunden, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten zu senken, die Leistung zu verbessern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Um seine Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg noch besser zu betreuen, stellt Carrier Transicold außerdem eine neue digitale Serviceinnovation vor, die Kunden schnelleren Zugang zu Service- und Support-Ressourcen verschafft, damit ihr Betrieb reibungslos weiterläuft. 

Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die neuesten Innovationen des Unternehmens auf der IAA Transportation in Hannover vom 15. bis 20. September zu entdecken – am Stand E35 in Halle 27 sowie im Freigelände J43. Carrier Transicold veranstaltet zudem am 14. September um 14:00 Uhr eine Pressekonferenz an seinem Messestand.

Weitere Informationen zu den Produkten von Carrier Transicold finden Sie unter www.carriertransicold.de oder auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

Über Carrier Transicold

Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze sowie Transportkühlmaschinen für Lkw und Anhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, der sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben hat, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Alltag bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration auf LinkedIn.

Carrier Transicold  Showcases Electrification, Low-GWP Refrigeration and Connected Fleet Innovations at IAA Transportation 2026