Carrier bestätigt seine Strategie für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial in Europa
MONTLUEL, France -
Carrier bestätigt seine Kältemittelstrategie in Europa durch die Wahl von HFO-Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) für die meisten seiner gewerblichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsprodukte. Carrier, ein weltweit führender Hersteller hochmoderner Heiz-, Klima- und Kühllösungen, ist Teil von Carrier, einem weltweit führenden Anbieter innovativer Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie von Kälte-, Feuer-, Sicherheits- und Gebäudeautomatisierungstechnik.
Carrier hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen zu liefern, die die Umwelt schützen und die F-Gas-Verordnungen der Europäischen Union einhalten. Neben seinen Bemühungen um den Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem GWP-Wert konnte Carrier in Europa in den letzten fünf Jahren Kältemittelmenge in seinen Produkten um bis zu 50 % senken. In einer intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Carrier die optimalen Kandidaten für den Ersatz des FKWs R-134a in Schrauben- und Radialflüssigkeitskühlern und des FKWs R-410A in Scroll-Flüssigkeitskühlern, Wärmepumpen und Dachgeräten ausgewählt.
Für Schrauben-Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen wählte Carrier HFO R-1234ze als Ersatz für den FKW R-134a. Mit einem GWP von weniger als 1 laut dem 5. Sachstandsbericht des International Panel for Climate Change (IPCC) ist R-1234ze(E) nicht von den Beschränkungen der EU-Verordnung über F-Gase oder der Änderung des Montrealer Protokolls über fluorierte Treibhausgase von Kigali betroffen. Es ist Teil der Carrier PUREtec™-Familie von zukunftssicheren Kältemittellösungen. Carrier hat vor drei Jahren als erstes Unternehmen die neueste Generation seiner AquaForce®-Flüssigkeitskühler mit PUREtec™-Kältemittel auf den Markt gebracht, die mehr als 300 in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika installierten Geräten, mehr als 2 Millionen kumulierten Betriebsstunden und dank der sprichwörtlichen Carrier-Zuverlässigkeit immer größere Verbreitung findet. Die Produkte dieser Baureihe Reihe verbessern die Effizienz um durchschnittlich 10 %, übertreffen die Ökodesign-Anforderungen für 2021 und erfüllen schon heute die Anforderungen der geänderten Protokolls von Kigali für 2036.
Carrier hat sich bei den Radial-Flüssigkeitskühlern für HFO R-1233zd(E) als bevorzugtes zukunftssicheres Kältemittel entschieden. Mit einem GWP von 1 unterliegt es nicht den F-Gas-Bestimmungen. Der Carrier AquaEdge® 19DV ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Baureihe, die mit diesem Kältemittel arbeitet.
Für gewerbliche Scroll-Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen verträgt sich die derzeit verfügbare Verdichtertechnologie noch nicht mit HFO-Kältemitteln mit niedrigem GWP-Wert. Einige Lösungen arbeiten mit HFKW-Kältemitteln mit einem mittleren GWP, und Carrier entwickelt eine ein vollständiges Programm von Kühl- und Heizprodukten, die die Effizienzanforderungen des Ökodesigns 2021 erfüllen und übertreffen und die mit HFKW-Kältemitteln mit einem mittleren GWP betrieben werden können. Diese Baureihen werden voraussichtlich sehr bald auf den Markt kommen, sind auf Energieeffizienz optimiert und bieten die gleiche Flexibilität bei der Betriebstemperatur wie die aktuellen Geräte, die mit R-410A arbeiten.
Als Technologieführer in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsindustrie bemüht sich Carrier bei seinen verschiedenen Flüssigkeitskühler-Baureihen weiter um die technische Entwicklung zukunftssicherer Lösungen mit geringerem Treibhauspotenzial und unterstreicht sein Engagement für Nachhaltigkeit.