Zum Hauptinhalt springen

Carrier AquaForce® 30XF mit neuer FreeBoost™-Technologie für gesteigerte Energieeffizienz in Rechenzentren

ISMANING/MONTLUEL -

Carrier hat den luftgekühlten Flüssigkeitskühler AquaForce® 30XF um seine patentierte FreeBoost™-Technologie erweitert. Der neue Flüssigkeitskühler ist Teil des QuantumLeap™- Lösungsportfolios und wurde speziell für leistungsstarke, grüne Rechenzentren entwickelt. Nutzende profitieren von einer herausragenden Energieeffizienz, einem leisen Betrieb und einer ultraschnellen Kapazitätswiederherstellung bei hohen Umgebungstemperaturen. Carrier präsentiert den neuen AuqaForce® 30XF erstmals auf der Data Centre World Paris 2025, die vom 5. bis 6. November 2025 stattfindet. Die Carrier Klimatechnik GmbH ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

FreeBoost™ optimiert mechanische Kühlleistung

Die FreeBoost™-Technologie bildet das Herzstück der außergewöhnlichen Effizienz des AquaForce® 30XF. Sie erweitert das herkömmliche Freikühlverfahren, das niedrige Außentemperaturen nutzt, um Wasser ohne Kompressorenergie zu kühlen und so Energie zu sparen. FreeBoost™ geht einen Schritt weiter: Als intelligentes Subsystem steigert es die mechanische Kühlleistung selbst bei mittleren und hohen Umgebungstemperaturen deutlich und nutzt dazu die bestehenden Freikühlkomponenten. Dies führt zu einer außergewöhnlich hohen saisonalen Effizienz von bis zu 25 unter Rechenzentrumsbedingungen und einer erstklassigen Energieeffizienz (PUE) von unter 1,2. Diese Leistungen sind sowohl PEP ecopassport®- als auch Eurovent-zertifiziert unter Rechenzentrumsbedingungen, wodurch der AquaForce® 30XF das erste und einzige Gerät mit dieser Zertifizierung ist - ein Beleg für seine hohe Zuverlässigkeit und technologische Spitzenstellung.

Hitzeresistent, leise und wartungsarm

Carrier gewährleistet die Betriebskontinuität des AquaForce® 30XF durch eine ultra-schnelle Kapazitätswiederherstellung innerhalb von 60 bis 120 Sekunden, selbst unter extremen Bedingungen. Die optimierte Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C sorgt für Stabilität auch bei extremer Hitze. Zusätzlich hat Carrier die akustische Leistung verbessert: Der AquaForce® 30XF erzeugt im Betrieb lediglich 94 dB(A) und schafft so eine leisere und angenehmere Umgebung.

Durch den Einsatz der firmeneigenen Kompressortechnologie sind Komponenten von Drittanbietern hinfällig, was die Wartung erheblich vereinfacht. Mit QuantumLeap maximiert Carrier die Leistung und das Energiemanagement des AquaForce® 30XF. Diese fortschrittliche Systemlösung steuert und optimiert die Anlage auf Systemebene. Sie basiert auf der Integration von Nlyte Data Centre Infrastructure Management (DCIM) und dem Gebäudeautomationssystem (BAS) von Automated Logic (ALC).

Hohes Einsparungspotential

„Die Kombination aus höherer Energieeffizienz und geringerem Stromverbrauch des 30XF senkt die Gesamtbetriebskosten erheblich“, erklärt Aritz Calvo, Produktmanager für Screw Chiller und Wärmepumpen bei Carrier Climate Solutions Europe. „Hinzu kommt die reduzierte Gerätehöhe, die die Integration in bestehende Infrastrukturen erleichtert. Somit können unsere Kunden sowohl ihre Investitions- als auch Betriebskosten deutlich optimieren.“

Jérémie Chang, Data Centre Vertical Marketing Manager bei Carrier Climate Solutions Europe, fügt hinzu: „Dank des neuen Designs des erweiterten 30XF, das den Stromverbrauch deutlich reduziert, haben unsere Kunden jetzt die Wahl: Sie können entweder die Größe ihres Generators verkleinern oder die IT-Leistung erhöhen, um den Betrieb von mehr Servern zu unterstützen.“

Carrier hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden Lösungen anzubieten, die die Energiekosten von Rechenzentren senken und gleichzeitig Leistung, Produktivität und Nachhaltigkeit steigern.

Weitere Informationen finden Sie hier.


Der neue AquaForce 30XF mit FreeBoostTM-Technologie senkt die Energiekosten von Rechenzentren und steigert gleichzeitig deren Leistung, Produktivität und Nachhaltigkeit.

Der neue AquaForce® 30XF mit FreeBoost™-Technologie senkt die Energiekosten von Rechenzentren und steigert gleichzeitig deren Leistung, Produktivität und Nachhaltigkeit.

(Bildquelle: Carrier Klimatechnik GmbH)