Markteinführung Vector S 15: Carrier Transicold setzt neuen Maßstab für Gesamtbetriebskosten
RUEIL-MALMAISON, Frankreich -
Die neue Trailer-Kühlmaschine Vector® S 15 ist ab sofort erhältlich. Das neueste Kühlgerät von Carrier Transicold wurde speziell für den effizienten Transport über alle Entfernungen entwickelt. Der Vector S 15 kombiniert Energieeffizienz und Zuverlässigkeit mit einem benutzerfreundlichen Design und erfüllt die hohen Anforderungen der Branche. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.
Mit seiner semi-elektrischen Architektur bietet der Vector S 15 im Dieselbetrieb die gleiche Kühlleistung wie der Vector 1550 bei gleichzeitig deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch. Der Vector S 15 verbraucht 20 Prozent weniger Diesel als der Vector 1550 und trägt damit den wirtschaftlichen Herausforderungen der Transportunternehmen Rechnung.
"Der Vector S 15 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Effizienz des Kühltransports dar", sagt Jean-Michel Vadecard, Product Director Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Sein robustes Design, seine herausragende Kraftstoffeffizienz und seine Fähigkeit, bei niedrigem Geräuschpegel zu arbeiten, bieten unseren Kunden eine wirtschaftliche, leistungsstarke Lösung – ein wichtiger Faktor im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.“
Neben seiner Energieeffizienz zeichnet sich der Vector S 15 auch durch seinen außergewöhnlich leisen Betrieb aus. Bei der Temperaturerhaltung schaltet das Gerät automatisch auf eine niedrigere Drehzahl, wodurch der Geräuschpegel im Vergleich zum Vector 1550 unter den gleichen Bedingungen um 6 dB(A) gesenkt wird.
Mit einem Gewicht von rund 700 Kilogramm gehört der Vector S 15 zu den leichtesten Modellen seiner Klasse. Die Leichtbauweise kann zur Senkung der Betriebskosten beitragen, da sie den Kraftstoffverbrauch senkt und die Nutzlast erhöht. Das leicht zugängliche Wartungssystem für die Komponenten erleichtert die Instandhaltung und minimiert die Ausfallzeiten. Außerdem wurde das Ölwartungsintervall auf 3.000 Stunden verlängert.
Das Gerät ist zudem mit Telematik ausgestattet, was die Kompatibilität mit der digitalen Plattform Lynx Fleet von Carrier Transicold gewährleistet. Diese Plattform kombiniert Daten von Kühlgeräten mit maschinellem Lernen. Lynx Fleet ermöglicht es den Kunden, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu fällen und so die Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten zu verbessern.
Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Carrier Transicold finden Sie unter Carrier Transicold.
Über Carrier
Carrier Transicold verbessert den Transport und die Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem umfassenden Angebot an Ausrüstung und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Container-Kühlsysteme und -Generatoren, Direktantriebs- und Diesel-LKW-Einheiten sowie Kühlsysteme für Anhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier Refrigeration auf X: @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration