Qualität und Zuverlässigkeit für geringere Umweltbelastung
Viele Kriterien sind zu berücksichtigen, wenn es um die Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt geht.
Wir haben bereits die Verwendung natürlicher Kältemittel oder die richtige Auswahl von Zubehör zur Reduzierung des Energieverbrauchs dargelegt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema langlebige Produkte.
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass ein Kühlmöbel robust ist und eine lange Lebensdauer erreicht, um den ökologischen Fußabdruck gänzlich zu verkleinern.
Bei Carrier berücksichtigen wir bei der Entwicklung eines neuen Produkts folgende 2 Elemente:
> Materialqualität: Durch sorgfältige Auswahl des in der Produktion verwendeten Materials macht die Qualität auf dem Gebiet mit Produkten, die eine durchschnittliche Betriebsdauer von 10 Jahren haben, einen Unterschied.
CE-Zertifizierung (Conformité Européenne)
Carrier Kühlmöbel entsprechen den relevanten Normen oder Teilen der Normen, wie durch die CE-Konformitätserklärung bestätigt:
ISO 23953-1 (Kühlmöbel, allgemein)
ISO 23953-2 (Kühlmöbel, Anforderungen)
EN 60335-1 (Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte. Sicherheit. Allgemeine Anforderungen)
EN 60335-2-89 (Sicherheitsanforderungen für Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte, insbesondere für gewerbliche Kühlgeräte)

> Umfangreiche Tests: Carrier befolgt strenge technische Spezifikationen und wendet robuste Qualifizierungstests für Komponenten an, um eine nachhaltige Lebensdauer zu gewährleisten (z. B. 300.000 Zyklustüröffnungstest, Verdichterqualifizierungstests, 50.000-Stunden-Lebensdauer für LED-Beleuchtung…).
Statischer Robustheitstest
Um die Belastbarkeit des Möbels und der Auslagen zu testen, werden alle Auslagen mehrere Tage lang mit einem bestimmten Gewicht beladen. Die Durchbiegung von Halterungen und Auslagen wird unter Last und nach dem Entladen des Möbels überprüft. Nur wenn die Durchbiegung und Verformung des Gehäuses innerhalb der von der Carrier-Qualitätsabteilung festgelegten kleinen Toleranzen bleibt, wird das Möbel auf den Markt gebracht. Mit hohen Anforderungen an die Stabilität und Festigkeit des Gehäuses sorgt Carrier für ein qualitativ hochwertiges Produkt, das über Jahre hinweg sicher und stabil ist.
Dynamische Prüfung von Türen und Deckeln
Mit dem Türöffnungstest ist es möglich, die Lebensdauer unserer Türen, Scharniere und Griffe über mehrere Jahre innerhalb weniger Wochen zu simulieren. Während des Tests wird das System kontinuierlich überwacht und auf Abrieb, Bruch / Beschädigung und Verformung überprüft. Das System besteht die interne Qualifikation nur, wenn es mehreren simulierten Jahren unter harten Supermarkbedingungen standhalten kann. Bei Doppelglastüren benötigt Carrier zusätzliche Tests, um sicherzustellen, dass die Abdichtung ordnungsgemäß funktioniert und die Türen nach einigen Jahren kein Kondenswasser zwischen den Gläsern enthalten.
Verpackungs- und Versandtest
Vor jedem Serienstart führt Carrier einen speziellen Verpackungs- und Transporttest durch. Dies geschieht mit einem oder mehreren Möbeln in einem LKW, der auf einer definierten Straße mit verschiedenen Straßenzuständen fährt. Nach dem Transport werden Möbel und Verpackung visuell überprüft. Dies stellt sicher, dass die Schränke bei unseren Kunden in dem Zustand ankommen, in dem sie im Werk verpackt wurden.
#GetReadyForEcoDesign #CarrierAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient