Carrier Transicold präsentiert auf der IAA Transportation 2022 elektrische und nachhaltige Lösungen
RUEIL-MALMAISON, France -
Carrier Transicold stellt auf der der IAA Transportation 2022 in Hannover sein komplettes Angebot an temperaturgesteuerten Transportkühlgeräten der nächsten Generation vor. Einen besonderen Schwerpunkt wird dabei auf der Elektrifizierung der Transportkälte liegen, ein Beweis für Carriers Engagement für eine nachhaltige Zukunft. So werden die Messebesucher erstmals die brandneuen Systeme Pulsor® eCool™ und Vector® HE 17™ sehen können, die einen wichtigen Schritt zur weiteren Dekarbonisierung der Kühlkette darstellen. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Auf der IAA Transportation wird das elektrische Kühlaggregat Pulsor eCool von Carrier Transicold seine Premiere feiern. Dieses Kühlgerät wurde speziell für den ständig wachsenden Markt elektrisch angetriebener leichter Nutzfahrzeuge entwickelt. Es nutzt die bewährte fortschrittliche Technologie von Pulsor und Vector eCool und ist das erste Gerät seiner Art für leichte Nutzfahrzeuge (LCV). Die Energieversorgung des Kühlgeräts erfolgt direkt durch die Hochspannungs-Gleichstromversorgung der Hauptbatterien des Fahrzeugs, ohne dass ein zusätzlicher Wandler oder ein Batteriepack erforderlich ist. Dieses kosteneffiziente Plug-and-Play-Design ermöglicht zudem eine Echtzeit-Kommunikation zwischen dem Kühlgerät und den Fahrzeugdaten, was eine optimale Temperaturregelung und Batterieleistung gewährleistet. Das neue, elektrische Kühlaggregat Pulsor eCool von Carrier Transicold stellt somit eine ideale Lösung für die Auslieferung auf der letzten Meile und für die Elektrifizierung des Lieferverkehrs dar.
Als weitere Neuheit wird Carrier Transicold die neue motorlose Syberia 14 vorstellen, welche die bestehende Produktpalette erweitert. Das neue Stirnwand-Aggregat holt das Maximum aus der bewährten Carrier eDrive-Technologie heraus und erreicht dank ihrer beeindruckenden und bisher in der Transportkühlung unerreichten Effizienz eine hohe Kühlleistung von bis zu 14 kW in Multi-Temperatur-Anwendungen. Damit ist die Syberia 14 für künftige Herausforderungen gerüstet.
Das neue Trailer-Kühlgerät Vector HE 17 kombiniert einen Kompressor mit variabler Drehzahl mit der bewährten, vollelektrischen E-Drive-Technologie und erweitert die Modellpalette der hocheffizienten Vector HE-Geräte des Unternehmens. Der Vector HE 17 erreicht bei höherer Kälteleistung die besten Gesamtbetriebskosten und den besten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse.
Die neue Technologie zur Steuerung der Kompressor-Drehzahl regelt die Geschwindigkeit des Elektromotors entsprechend der jeweils benötigten Kälteleistung. Dies erhöht den Wirkungsgrad und verringert das Risiko von Kältemittellecks und den Kraftstoffverbrauch. Das Vector HE 17 Kühlaggregat wird auch in den Varianten PIEK (City-Version) und Silent erhältlich sein, die im Vergleich zum Standardaggregat nochmals leiser sind und sich damit ideal sowohl für den Fern- wie auch für den Stadtverkehr eignen.
Ebenfalls in Hannover zu sehen sind die neueste Supra HE-Reihe von Carrier Transicold sowie das Xarios 8 Kühlaggregat für eine effiziente Kühlung von Lkw und leichten Nutzfahrzeugen.
Auf dem Stand von Carrier Transicold werden außerdem das Flaggschiff Vector eCool™, ein vollelektrisches, motorloses Kühlanhängersystem, sowie eine aufregende neue Ergänzung des elektrischen Anhängersortiments zu sehen sein, die erst am Eröffnungstag der Messe enthüllt wird. Diese Innovationen sind nur die jüngsten Beispiele für die kontinuierlichen Nachhaltigkeitsbemühungen von Carrier Transicold und ergänzen das bereits starke, auf Elektrifizierung und Dekarbonisierung ausgerichtete Portfolio, das die Grundlage für das Nachhaltigkeits-Ziel 2030 bildet, Kunden dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter unter @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Lesen Sie mehr über den Vector HE 17: here
Lesen Sie mehr über den Pulsor eCool: here
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.