Kühlgerät für batterieelektrische Fahrzeuge: Weltpremiere des Carrier Transicold Pulsor® eCool™ auf der IAA Transportation 2022
RUEIL-MALMAISON, France -
Carrier Transicold wird auf der IAA Transportation 2022 eine völlig neue Version seines bewährten, vollelektrischen Pulsor®-Kühlaggregate-Systems vorstellen. Der Pulsor® eCool™ ist der erste seiner Art, der speziell für den direkten Betrieb mit dem Hochspannungs-Gleichstrom der Antriebsbatterien von E-Transportern entwickelt wurde. Die neue Lösung gewährleistet mehr Nachhaltigkeit für Kunden, die sich für den Betrieb einer modernen, elektrisch betriebenen städtischen Lieferflotte entscheiden. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Das ursprüngliche Pulsor-System von Carrier Transicold, das 2012 auf den Markt kam, war das erste Kühlgerät für leichte Nutzfahrzeuge, welches das Elektrifizierungspotenzial der E-Drive™-Technologie des Unternehmens nutzte. In einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor benötigt das bisherige System einen Generator, um mit elektrischer Energie zu arbeiten. Den neuen Pulsor eCool haben die Carrier-Ingenieure jedoch so angepasst, dass er den Hochspannungs-Gleichstrom aus dem Antriebsbatteriesystem eines Elektrofahrzeugs nutzen kann.
"Mit dem Design des ursprünglichen Pulsor-Geräts und der Verwendung von E-Drive waren wir bereits auf die Herausforderungen der Elektrifizierung von Fahrzeugen vorbereitet", sagte Victor Calvo, VP & General Manager von Carrier Transicold. "Mit dem neu entwickelten Pulsor eCool können wir nun das Kühlaggregat ohne ein zusätzliches Batteriepaket oder einen Spannungswandler betreiben. Es handelt sich um eine nachhaltige, kostengünstige und leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung." Hauptantriebsbatterien gespeist werden kann, fiel die Wahl auf den neuen Pulsor eCool
Der Einsatz der E-Drive™-Technologie – die Carrier Transicold erstmals 1999 für die Vector®-Anhängereinheiten entwickelt hat – ermöglicht dank des elektrischen Antriebs eine schnelle Temperaturabsenkung und eine hohe Kühlleistung. Das System verzichtet auf die traditionellen mechanischen Übersetzungen, die in riemengetriebenen Kühlsystemen zu finden sind, und wandelt stattdessen die Motorkraft in Elektrizität um, um einen Kompressor mit variabler Geschwindigkeit anzutreiben. Dies reduziert das Risiko von Kältemittellecks und schafft zugleich ideale Voraussetzungen für den Betrieb mit Batterien.
Bereits heute ist die Pulsor-Baureihe von Carrier Transicold mit der in mehr 20 Jahren bewährten E-Drive-Technologie eine ideale Lösung für städtische Lieferflotten, die häufige Stopps mit mehreren Türöffnungen einlegen. Der neue Pulsor eCool trägt nun dazu bei, bei den in der urbanen Logistik immer häufiger eingesetzten batteriebetriebenen Fahrzeuge während der gesamten Auslieferung eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten - selbst unter ungünstigen Bedingungen in überfüllten Stadtzentren.
Carrier Transicold arbeitet zudem an der Entwicklung eines innovativen Echtzeit-Managementsystems, das den Pulsor eCool in die Lage versetzt, mithilfe von Live-Fahrzeugdaten ein optimales Temperaturmanagement zu gewährleisten. Darüber hinaus sind zusätzliche Spezialanwendungen und Funktionen in Arbeit, die den benötigten Kühlbedarf besser vorhersehen können und die Kühldaten an den Fahrer weiterleiten. Dadurch kann sich das System proaktiv und in Echtzeit anpassen und noch effizienter und nachhaltiger arbeiten.
Das Pulsor eCool-System ist eines von vielen Beispielen, wie Carrier Transicold im Rahmen seines 2030-Nachhaltigkeits-Ziels seine Kunden dabei unterstützt, ihren CO2-Fußabdruck um mehr als eine Gigatonne zu verringern.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter unter @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.