Carrier Transicold Vector HE 17 erweitert die Palette der Trailer-Kühlaggregate der nächsten Generation
RUEIL-MALMAISON, France -
Carrier Transicold stellt auf der IAA Transportation 2022 sein neuestes Trailer-Kühlgerät vor – den Vector® HE 17. Das neue System mit einem Kompressor-Antrieb mit variabler Drehzahl in Kombination mit der bewährten vollelektrischen E-Drive-Technologie erweitert die Palette der Vector High Efficiency (HE)-Geräte des Unternehmens. Der Vector HE 17 erreicht die besten Gesamtbetriebskosten seiner Klasse und bietet eine verbesserte Kühlleistung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Der neue Vector HE 17 soll 2023 auf den Markt kommen. Dank seiner enormen Vielseitigkeit eignet er sich für alle Trailer- und Anhängeranwendungen. Im Vergleich zum Vorgängermodell Vector 1550 bietet er eine höhere Kühlleistung von mehr als 16 kW und den besten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse
"Der Vector HE 17 erweitert unser Angebot an hocheffizienten Trailersystemen und ergänzt das bewährte Einstiegsmodell Vector S 15 sowie das Flaggschiff Vector HE 19. Er ist zudem mit unserem vollelektrischen, autonomen Vector eCool™ Trailerkühlsystem kompatibel", sagte Victor Calvo, VP & General Manager, Carrier Transicold. "Mit dem neuen Aggregat haben alle Kunden von Carrier Transicold Zugang zu einer leistungsfähigeren, effizienteren und nachhaltigeren Trailer-Technologie, die ihren betrieblichen und ökologischen Anforderungen bestens gerecht wird."
Das neue Vector HE 17 Kühlaggregat verfügt über die wegweisende vollelektrische E-Drive™-Technologie von Carrier Transicold, seit 1999 ein fester Bestandteil der Trailersysteme des Unternehmens. Diese macht die mechanischen Übersetzungen überflüssig, die in riemengetriebenen Kältesystemen zu finden sind, und verwendet stattdessen Strom für den Antrieb des Kühlgeräts. Den Strom liefert der vom integrierten Motor angetriebene Generator. Das System setzt außerdem auf die im Vector HE 19 bewährte Leistungsfähigkeit eines hermetischen Kompressors sowie eines „Economizers“ und verwendet einen hocheffizienten Microchannel-Wärmetauscher als Kondensator. In Kombination mit dem neuen Antriebsmanagement mit variabler Drehzahl, das die Motordrehzahl kontinuierlich an die jeweils benötigte Kälteleistung anpasst, führt dies zu einer höheren Effizienz, einem geringeren Risiko von Kältemittellecks und einem erheblich reduzierten Kraftstoffverbrauch.
Der Vector HE 17 wird in den Varianten PIEK (City-Version) und Silent erhältlich sein, die leiser sind als das Standardgerät und sich somit ideal für den Einsatz sowohl im Fern- wie auch im Stadtverkehr eignen.
Darüber hinaus ist das Aggregat mit einer Telematikbox ausgestattet, wodurch es mit dem digitalen Ökosystem Lynx™ Fleet* von Carrier Transicold kompatibel ist. Lynx Fleet verbindet Kühlgerätedaten mit maschinellem Lernen, um Kunden in die Lage zu versetzen, schnellere, datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung der Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten zu treffen
Die Einführung des Vector HE 17 ist ein weiterer wichtiger Schritt von Carrier Transicold, um das eigene Nachhaltigkeits-Ziel für 2030 zu erreichen und Kunden dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter unter @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.