Carrier Transicold Supra 1150 trifft genau den richtigen Ton für Pulleyn Transport

WARRINGTON, England -

Pulleyn Transport hat von Carrier Transicold eine Supra 1150 Unterflureinheit für einen speziellen LKW bestellt, der für den Transport der Musikinstrumente des Philharmonia Orchestra aus London verwendet werden soll. Dieses neue Produkt reiht sich in eine lange Liste von mit Carrier-Geräten ausgestatteten LKWs und Trailern ein, die seit mehr als 20 Jahren der Nutzfahrzeugflotte des Unternehmens hinzugefügt werden: Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung.

Das Modell Supra 1150 von Carrier Transicold wird auf einen neu entwickelten Mercedes-Benz Actros mit 26 Tonnen und einer maßgeschneiderten Karosserie von Wessex Vehicle Services montiert. Die leistungsstarke Supra 1150 mit einem Verdampfer mit doppeltem Ablass wird verwendet, um einen Setpoint zwischen 18 und 20° Grad Celsius zu gewährleisten. Auf diese Weise tritt keine Kondensat im Inneren auf und die konstant trockene Umgebung sorgt dafür, dass die wertvollen Instrumente geschützt sind.

„Ähnliche Fahrzeuge verwenden häufig Heizsysteme mit Leitungen im Boden“, sagt Ryan Pulleyn, Geschäftsführer von Pulleyn Transport. „Leitungen bieten jedoch nicht denselben konstanten Luftstrom im Inneren, die die Supra zur Verfügung stellt. Sie gewährleistet eine viel effizientere Möglichkeit, um den Setpoint exakt einzuhalten.“

Das Philharmonia Orchestra ist in der Royal Festival Hall in London zu Hause, ist aber auch in ganz Großbritannien und Kontinentaleuropa unterwegs. Diese Reisen können mit sehr unterschiedlichen Außentemperaturen beginnen und enden und damit möglicherweise im LKW Kondensat entstehen lassen. Dank des konstanten Luftstroms der Supra 1150, die von der Motorgeschwindigkeit des LKW unabhängig ist, sind die hochwertigen Musikinstrumente des Orchesters jedoch gut geschützt.

„Alles an diesem Fahrzeug ist darauf ausgerichtet, die Fracht zu schützen – von den maßgeschneiderten Regalen und der Sicherung der Fracht bis hin zum voll gepolsterten und mit Teppichen ausgestatteten Inneren. Darüber hinaus kann die Supra das Innere zu jeder Tageszeit engmaschig kontrollieren“, fügt Pulleyn hinzu.

Der LKW der Premiumklasse ist mit einem Beleuchtungssystem für tote Winkel zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer ausgestattet, einem umfassenden Alarm an allen Türen, internen und externen Kameras und leistungsstarken Druckluftschlössern für maximale Sicherheit. Weiterhin ist der neue LKW mit Foretrack ausgerüstet – dem Telematik- und Flottenmanagementsystem, das von Carrier Transicold unterstützt wird. Mit ihm können Setpoints, Betriebsmodi, Vorabchecks und jegliche, vom Supra-Modell ausgelöste Alarme von einem verbundenen Gerät von überall auf der Welt zurückgesetzt werden.

Der neue LKW ist an fünf bis sieben Tage in der Woche unterwegs und wird voraussichtlich zwischen 96.000 und 112.000 km pro Jahr zurücklegen. Er wird Teil einer Flotte mit 35 Fahrzeugen, die von LKWs mit 7,5 Tonnen bis hin zu Trailern mit 13,6 Metern reichen und die alle mit Systemen von Carrier Transicold ausgestattet sind. Jedes Fahrzeug wird vom everCOLD™ Wartungsservice von Carrier Transicold unterstützt. Dazu gehören jährliche Temperaturkontrollüberprüfungen und Zertifizierungen, umfassende regulatorische Überprüfungen und Zugang zum oneCALL 24/7 Notfallmanagement von Carrier Transicold.

Pulleyn Transport mit Sitz in Reading, Berkshire, bietet seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1976 temperaturgeführte Transporte an.

Weitere Informationen über Carrier Transicold und seine Produkte und Serviceleistungen finden Sie unter www.carriertransicold.de.ch. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain.

https://www.carrier.com/truck-trailer/de/ch
Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 45 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, LKW und Anhänger. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung. Weitere Informationen über Carrier Transicold und seine Produkte und Serviceleistungen finden Sie unter www.carriertransicold.de.ch. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain.

Spediteur Transicold Supra 1150 Pulleyn Transport-Philharmonie-Orchesterwagen
Der Spitzen-Lkw ist mit einem Beleuchtungssystem für den toten Winkel, einem umfassenden Alarm an allen Türen, internen und externen Kameras und leistungsstarken Luftschlössern für maximale Sicherheit ausgestattet.

Spediteur Transicold Supra 1150 Pulleyn Transport-Philharmonie Orchester Lkw-Entladung
Das leistungsstarke Gerät Supra 1150 ist mit einem Verdampfer mit doppeltem Auslass ausgestattet und wird zur Aufrechterhaltung eines Sollwerts zwischen 18 und 20 Grad Celsius eingesetzt, wobei jegliche interne Kondensation entfernt wird, um eine gleichmäßige, trockene Umgebung zu schaffen, die für das Wohlergehen der Instrumente entscheidend ist.