PROFROID élargit sa gamme de solutions de réfrigération naturelle avec la QuietCO2OL™ MC destinée aux magasins de proximité
RUEIL-MALMAISON, France -
PROFROID élargit sa gamme d'unités de réfrigération compact QuietCO2OL™ MC, qui utilisent le dioxyde de carbone (CO2), un réfrigérant naturel, afin de renforcer son offre de produits durables destinés au secteur des magasins de proximité. PROFROID fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le principal fournisseur mondial de solutions saines, sûres, durables et intelligentes pour les bâtiments et la chaîne du froid.
Avec plus de 20 nouveaux modèles dotés de compresseurs semi-hermétiques, la gamme QuietCO2OL™ MC offre des capacités frigorifiques plus importantes répondant aux besoins des magasins de proximité de grande taille tout en offrant un encombrement réduit, une flexibilité d’agencement et un fonctionnement silencieux. Il est désormais possible d’avoir une puissance frigorifique maximale allant jusqu'à 93 kW en moyenne température et 17 kW en basse température. Les puissances frigorifiques ont été augmentées de 86 % et 70 %, respectivement. De plus, le contrôle des vibrations et l'insonorisation ont été optimisés par une série d'améliorations produit. Désormais, le bruit de fonctionnement est par comparaison similaire à celui d'un système de climatisation ou d'un réfrigérateur.
"Le développement de notre gamme répond parfaitement aux attentes de nos clients.", a déclaré Gaël Grenat, Directeur Produits et Marketing, PROFROID. "Les acteurs de la grande distribution ouvrent davantage de magasins de proximité à travers l'Europe, et la technologie de notre gamme QuietCO2OL™ MC offre justement une solution durable parfaite non seulement pour les magasins de proximité mais aussi pour les formats de plus grandes tailles."
Les nouveaux modèles présentent des avantages clés pour les installateurs et les propriétaires de magasins car ils sont entièrement accessibles par l'avant, ce qui permet de les placer contre les murs, et même dans les coins. Ces nouveaux modèles ne sont pas concernés par la réglementation européenne F-Gas puisqu’ils fonctionnent au réfrigérant naturel CO2, et ont un potentiel de réchauffement global de 1. Ils contribuent directement à l'objectif de Carrier de réduire l'empreinte carbone de ses clients d'un Gigatonne dans le cadre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 2030.
Les modèles PROFROID QuietCO2OL™ MC peuvent être séparés en deux modules pour faciliter leur transport et leur installation dans les salles des machines - ce qui les rend particulièrement bien adaptés comme solution de modernisation pour les magasins des centres-villes, où l'accès et l'espace disponible peuvent être limités. Pour une flexibilité maximale, les systèmes QuietCO2OL™ MC peuvent être installés selon de multiples combinaisons et configurations, et sont conçus pour fonctionner avec une large gamme de régulateurs de plusieurs marques. Outre le secteur des magasins de proximité, ils sont une excellente solution pour les chambres froides de petit et moyen format, ainsi que pour les extensions de bâtiments nécessitant une puissance frigorifique supplémentaire.
Le système QuietCO2OL™ fait partie du programme garantissant une chaîne du froid saine, sûre, durable et intelligente de Carrier, qui fournit des aliments et des médicaments frais aux populations du monde entier et assure le stockage et le transport sûrs des vaccins essentiels grâce à une connectivité et une visibilité avancée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur corporate.carrier.com/healthycoldchain ou sur profroid.com.
À propos de Carrier Réfrigération Commerciale
Carrier Commercial Refrigeration (CCR) est l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de services de réfrigération clés en main à haut rendement dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires. CCR propose une gamme diversifiée de produits pour maintenir les magasins au frais, réduire les coûts énergétiques et exposer les produits de manière attrayante pour maximiser les ventes ; un service et une assistance complets pour assurer une performance optimale et un réseau de surveillance centralisé de gestion à distance. Carrier Réfrigération Commerciale fait partie de Carrier Global Corporation, le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres et durables. Fondée par l'inventeur de l'air conditionné moderne, Carrier est le leader mondial des solutions de chauffage, de climatisation et de réfrigération de haute technologie. Les experts de Carrier fournissent des solutions durables, intégrant des produits à haut rendement énergétique, des contrôles de bâtiments et des services énergétiques pour les clients des secteurs résidentiel, commercial, de la vente au détail, du transport et de la restauration. Pour plus d’informations, rendez-vous sur carrier-refrigeration.com ou suivez @SmartColdChain on Twitter.