Carrier präsentiert auf der Chillventa 2022 eine Reihe von nachhaltigen, branchenübergreifenden Kältelösungen
France, RUEIL-MALMAISON -
Die drei Carrier-Unternehmen PROFROID, Celsior und Green & Cool haben sich erneut zusammengetan, um auf der Messe Chillventa 2022 in Nürnberg ihre neuesten Innovationen im Bereich der nachhaltigen Kühl- und Heiztechnologie vorzustellen. Die Unternehmen präsentieren auf der Messe ein vielfältiges Portfolio neuer und bewährter Produkte, die den Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und in der Industrie Kosten- und Energieeinsparungen bei uneingeschränkter Leistung ermöglichen. Carrier Commercial Refrigeration ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
"Die Chillventa ist seit 2008 die weltweit führende Plattform für die Präsentation der neuesten Kältetechnologie", sagt Johann Samuelsson, General Manager of Mechanical Systems, Carrier Commercial Refrigeration. "Wir wollen zeigen, wie unsere Systeme der nächsten Generation eine nachhaltigere Zukunft für unsere Branche schaffen. Die geballte Kompetenz von PROFROID, Celsior und Green & Cool macht uns zum idealen Partner für die heutigen Herausforderungen in der Kälte- und Wärmetechnik. Denn wir entwickeln Technologien, die sowohl in kleinen Supermärkten als auch in großen Industrieanwendungen entscheidende Vorteile bringen."
Die Chillventa-Besucher werden zu den ersten gehören, die mehrere neue Produkte aus dem Portfolio der drei Carrier-Unternehmen zu sehen bekommen, darunter eine spezielle Version der bewährten Großkälteanlage PowerCO2OL von PROFROID. Das neue Modell PowerCO2OL S basiert auf der gleichen Technologie und den gleichen Prinzipien und ist mit einer Leistung von 300 bis 1.200 Kilowatt auf kleinere industrielle Anwendungen ausgerichtet. Sie bietet den Kunden mehr Flexibilität.
Die PowerCO2OL-Systeme sind jetzt auch in der Wärmepumpenversion PowerCO2OL Heat erhältlich. Sie kann bestehende Gebäudeheizungs-, Brauchwasser- oder Fernwärmesysteme mit bis zu 90°C heißem Wasser ergänzen oder ersetzen und Kunden dabei helfen, Energiekosten zu sparen und ihre Nachhaltigkeitsbilanz deutlich zu verbessern.
Das Unternehmenstrio wird auch die Kälteanlage QuietCO2OL MC Evolve vorstellen, die als Ergänzung zum Basisgerät QuietCO2OL MC dient. Die Markteinführung des QuietCO2OL MC Evolve ist für das erste Quartal 2023 geplant. In dem kompakten System kommt die COOLtec® Evo Technologie von Carrier mit modulierendem Dampfejektor zum Einsatz. Das hocheffiziente Produkt ist für Anwendungen von kleinen Kühl- und Gefriergeräten bis hin zum kommerziellen Wärmepumpenmarkt geeignet und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent.
Für Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel wird auch die meistverkaufte Kälteanlage QuietCO2OL von Carrier Commercial Refrigeration zu sehen sein, die eine nachhaltige Lösung für Ladengeschäfte oder kleine Kühlräume bietet. Auch der kürzlich eingeführte EasyCube switchable wird in Nürnberg auf dem Stand ausgestellt. Die hocheffiziente, steckerfertige Kühlinsel lässt sich zwischen Kühl- und Tiefkühlbetrieb umschalten. Die ultraschlanken Aufbauelemente, die dreifach verglasten, hohen Glasfronten, das ergonomische Transportdesign, die leicht zu öffnenden Schiebedeckel und die kleine Verflüssigungseinheit sorgen für ein leichtes Erscheinungsbild, eine hervorragende Produktsichtbarkeit und einen einfachen Zugang für den Verbraucher. Es ist eines der energieeffizientesten Geräte seiner Klasse und eignet sich ideal für wichtige Promotion-Standorte im Geschäft, um Verbraucher auf bestimmte Produkte aufmerksam zu machen.
Darüber hinaus ist die Optimer® Low Front mit Antireflex-Glastüren und einer Auswahl an LED-Optionen zu sehen. Die Optimer Baureihe ist ein steckerfertiges Kühlregal mit hochwertigem Design, guter Produktsichtbarkeit und Energieeffizienz.
Diese Innovationen sind Teil der laufenden Bemühungen von Carrier, die Kunden bei der Optimierung ihres Energieverbrauchs inmitten der Energiekostenkrise zu unterstützen. Carrier Commercial Refrigeration hat kürzlich sein neues Energieoptimierungsprogrammgestartet, das auf nachhaltige Einsparungen abzielt. Carrier verfügt über bewährte, einbaufertige Produkte, die den Kunden helfen, ihren Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent* zu senken und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Auf der Messe informiert Carrier seine Kunden über das Energieoptimierungsprogramm sowie über das neue branchenführende Service- und Aftermarket-Angebot BluEdgeTM. BluEdge ist ab sofort für Kunden in ganz Europa verfügbar und bietet digitale Dienstleistungen wie Fernüberwachung und Energieoptimierung. Damit lässt sich sicherzustellen, dass wichtige Kältemaschinen kontinuierlich und mit maximaler Effizienz und Leistung arbeiten. Dieses Programm lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zuschneiden.
Diese neuen Modelle tragen zu dem Ziel von Carrier bei, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden im Rahmen seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) für 2030um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren. Die neuen Produkte von Carrier Commercial Refrigeration sind Teil des Healthy, Safe, Sustainable and Intelligent Cold Chain Program, das Menschen auf der ganzen Welt mit frischen Lebensmitteln und Medikamenten versorgt und die sichere Lagerung und den Transport von wichtigen Impfstoffen durch fortschrittliche Konnektivität und Transparenz gewährleistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter carrier-refrigeration.com oder folgen Sie @SmartColdChain aufTwitter.
*Abhängig vom jeweiligen Modell und/oder des mechanischen Systems sowie von der bei der Konfiguration gewählten optionalen Ausstattung und den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen kann das Energieeinsparpotenzial für das verwendete Kühlregal und/oder das mechanische System abweichen. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Vergleiche zwischen dem Betrieb der Kühlregale und/oder mechanischen Systeme ohne und mit den im Rahmen des Carrier-Energieoptimierungsprogramms angebotenen Zusatzleistungen (als "Energiesparlösungen" bezeichnet). Die von Carrier angebotenen Energy Savings Solutions lassen unter https://www.carrier.com/sustainable-savings abgerufen und eingesehen werden.
Über Carrier Commercial Refrigeration/strong>
Carrier Commercial Refrigeration (CCR) ist ein führender Anbieter von hocheffizienten, schlüsselfertigen Kältesystemen und Dienstleistungen für den Lebensmitteleinzelhandel und die Kühlhausbranche. CCR bietet eine breite Palette von Produkten an, um die Läden kühl zu halten, die Energiekosten niedrig zu halten und die Produkte attraktiv zu präsentieren, um den Verkauf zu maximieren; umfassender Service und Support, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sowie ein zentrales Fernüberwachungsnetzwerk. Carrier Commercial Refrigeration ist Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Carrier wurde vom Erfinder der modernen Klimaanlage gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von hochtechnologischen Heizungs-, Klima- und Kältelösungen. Die Experten von Carrier bieten nachhaltige Lösungen, die energieeffiziente Produkte, Gebäudesteuerungen und Energiedienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Transport und Gastronomie umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter carrier-refrigeration.com oder folgen Sie @SmartColdChain auf Twitter.