Carrier Transicold présente une gamme de solutions électriques et durables au salon IAA Transportation 2022
RUEIL-MALMAISON, France -
20-25 Septembre, Hall 27 - Stand E35
Carrier Transicold dévoile sa gamme de groupes frigorifiques nouvelle génération, durables et électriques, au salon IAA Transportation 2022 à Hanovre, en Allemagne. En plus des nouveaux systèmes Pulsor® eCool™ et Vector® HE 17 de Carrier, les visiteurs découvriront également le tout premier groupe frigorifique Vector pour semi-remorques alimenté par une pile à combustible à hydrogène – une étape majeure pour l'avenir des solutions de transport sous température dirigée qui contribuent au processus de décarbonisation de la chaîne du froid. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes.
Développé en collaboration avec Bosch et PowerCell Sweden AB, le nouveau système à hydrogène s'intègre parfaitement au châssis du Vector HE 19 en version standard. Grâce à une interface directe entre la pile à combustible et l’unité de réfrigération, le nouveau Vector n'a plus besoin d'un système de batteries monté séparément. Ainsi, l'unité ne produit aucune émission polluante directe et offre les mêmes performances et la même capacité de réfrigération que le Vector HE 19 standard au diesel.
Carrier Transicold propose désormais une solution électrique pour tous les types et toutes les tailles de véhicules, des camionnettes et utilitaires légers, aux porteurs rigides et semi-remorques. Le dernier produit tout électrique de Carrier Transicold est présenté pour la première fois à l’IAA : le nouveau Pulsor eCool™, destiné au marché en pleine expansion des Véhicules Utilitaires Légers (VUL) électriques, un modèle unique en son genre pour le segment des VUL. Il fonctionne grâce à une connexion directe au courant continu haute tension de la batterie principale du véhicule, sans convertisseur ni bloc-batterie supplémentaire. Économique, ce modèle « plug and play » permet de communiquer les données du véhicule en temps réel pour assurer des performances optimales en matière de contrôle de la température et de charge de la batterie, offrant ainsi une solution idéale pour répondre aux besoins de livraison du dernier kilomètre et d'électrification.
Carrier Transicold dévoile également le dernier né de sa gamme sans moteur, l'unité Syberia 14. Offrant une capacité de refroidissement élevée, jusqu'à 14 kW dans les applications multi-températures, cette solution à montage frontal a été élaborée pour exploiter au mieux la technologie E-Drive éprouvée de Carrier.
La nouvelle unité Vector HE 17, qui associe la technologie de variateur électronique de vitesse sur le compresseur à l’architecture tout électrique E-Drive, vient enrichir la gamme Vector HE (Haute Efficacité) de l'entreprise. Autorisant une consommation de carburant et un coût total de possession parmi les meilleurs de sa catégorie, le Vector HE 17 offre des performances de réfrigération améliorées.
Le nouveau variateur électronique de vitesse sur le compresseur modifie constamment la vitesse du moteur en fonction du besoin de refroidissement, ce qui accroît l'efficacité et réduit la consommation de carburant. Le Vector HE 17, conforme à la norme PIEK, est disponible en versions City et Silent, avec des performances sonores améliorées par rapport au groupe standard, le rendant particulièrement approprié pour les longs trajets et les opérations en zones urbaines.
Carrier expose aussi sur son stand le système de réfrigération sans moteur tout électrique Vector eCool™ pour semi-remorques, son produit phare. En plus de l’essieu existant, il sera désormais disponible avec le dernier essieu électrique SAF TRAKr. Conçu et testé spécifiquement pour le système, le nouvel essieu offre une excellente efficacité opérationnelle, un poids réduit et permet d’espacer les intervalles de maintenance du système.
Derniers exemples en date des efforts continus de Carrier Transicold en faveur de la durabilité, ces innovations s'ajoutent à un portefeuille de produits déjà riche en termes d'électrification et de décarbonisation et appuient ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2030 visant à réduire l'empreinte carbone de ses clients d'une gigatonne.
Pour plus d’informations sur les produits et les services de Carrier Transicold, visitez le site https://www.carrier.com/truck-trailer/en/eu/. Suivez Carrier Transicold sur Twitter: @SmartColdChain ou sur LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
À propos de Carrier Transicold
Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et le contrôle de la température grâce à une gamme complète d'équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Fort d'une expérience de plus de 50 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients partout dans le monde un ensemble de solutions technologiquement avancées et offrant une efficacité énergétique et une performance écologique optimisées, que ce soit en matière de conteneurs, de génératrices ou de systèmes de réfrigération pour véhicules poulie-moteur, camions porteurs et semi-remorques. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation, fournisseur mondial de premier plan de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes. Pour plus d'informations, visitez le site www.carriertransicold.eu. Suivez Carrier sur Twitter: @SmartColdChain et sur LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.