Praxisbeispiel Pharma-Logistik: Top-Kurier verlässt sich beim Eiltransport hochwertiger Pharmastoffe auf Carrier Transicold

GEORGSMARIENHÜTTE, Germany -

Pharmaka wie die Grundstoffe für Covid19-Impfstoffe wiegen zumeist nur wenig, sind aber wertvoll, hochsensibel, äußerst temperaturempfindlich und extrem diebstahlgefährdet. Tiefgekühlt bei -20°C müssen die pulverförmigen mRNA-Wirkstoffe innerhalb von 24 Stunden von einem namhaften Pharmaproduzenten in der Schweiz zur Weiterverarbeitung nach Madrid geliefert werden. Das Know-how für die sichere Expresszustellung solch wertvoller und zeitkritischer Fracht liegt in den erfahrenen Händen der Top-Kurier GmbH. An Bord der Thermofahrzeuge sorgen robuste dieselelektrische Kälteaggregate der Supra®-Baureihe von Carrier Transicold für hohe Kälteleistung, schnelle Temperaturabsenkung und zuverlässige Temperatursteuerung unter allen thermischen Einsatzbedingungen.

Top-Kurier aus dem südbadischen Rheinfelden nahe der Schweizer Grenze ist seit über 15 Jahren europaweit im Auftrag großer Speditionen unterwegs. Das Unternehmen führt temperaturgeführte Expresstransporte, Kurier- und Direktfahrten im Monotemp- und Multitemp-Bereich zwischen +25°C und -25°C durch. Johann-Georg Krisch, Prokurist und Fuhrparkleiter der Top-Kurier GmbH, schätzt den Anteil der temperaturgeführten Express-Direktfahrten mit pharmazeutischen Wirkstoffen, Medikamenten und Medizinprodukten auf 75 Prozent. Die restlichen 25 Prozent entfallen auf andere, nicht weniger sensible Handelsgüter.

Bei solch anspruchsvollen Eiltransporten sind eine durchgängig sichere Temperaturführung und pünktliche Lieferung unverzichtbar, da die vorgegebenen Temperaturen für die empfindlichen Güter während des gesamten Transportverlaufs sichergestellt sein müssen. Um Temperaturschwankungen zu vermeiden, müssen die eingesetzten Kühlaggregate während der gesamten Dauer des Transportverlaufs kontinuierlich in Betrieb sein.

Top-Kurier verlangt daher von seinen Fahrzeugen und Kühlaggregaten modernste und qualitativ hochwertige Technik, Zuverlässigkeit sowie erstklassige Wartungs- und Serviceleistungen: „Die autarke Kältetechnik von Carrier Transicold bietet uns bereits seit dem Einsatz des ersten Aggregats im Jahr 2007 die Sicherheit, dass wir immer sicher, pünktlich und ohne Temperaturschwankungen ankommen – darauf können wir uns blind verlassen“, sagt Fuhrparkleiter Krisch.

Carrier Transicold erfüllt die hohen Anforderungen mit den bewährten dieselelektrischen Supra-Kühlaggregaten und einem europaweiten Servicenetz entlang der Fahrtrouten von Top-Kurier, die von Rheinfelden aus vor allem in die Schweiz sowie nach Spanien, Großbritannien, Irland, Griechenland, Italien und Skandinavien führen.

Insgesamt 18 Mono- und Bithermofahrzeuge im Gewichtsbereich von 3,5 bis 18 Tonnen setzt Top-Kurier für die temperaturgeführten Eiltransporte ein, die Mehrzahl davon Mercedes-Benz Sprinter. Die Flotte von Top-Kurier ist ausnahmslos mit speziellen, kälteisolierten Doppelstock-Kofferaufbauten ausgestattet. Die Kühlkoffer verfügen über Kältevorhänge an den Hecktüren, die gegen Temperaturverluste beim Be- und Entladen schützen. Aufgrund des hohen Werts der Pharmaka-Frachtgüter spielt die Sicherung der Ladung vor Diebstählen eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sind bei den Kuriertransporten stets Zwei-Mann-Besatzungen an Bord, von denen eine Person bei allen Stopps sowie Be- und Entladevorgängen im Fahrzeug bleiben muss. Alle Fahrzeuge sind GPS/GPRS-überwacht, Um- oder Beiladungen gibt es nicht. Eine unauffällige Lackierung in neutralem Weiß, innenliegende Türschlösser, Stahl-Zusatzschlösser, einbruchsicher versenkte Verschlussnocken und bis zu zehn zusätzliche Datenlogger sind Standard bei den Fahrzeugen von Top-Kurier.

„Die Kühlaggregate von Carrier Transicold sind extrem wartungsarm und langlebig. 200 Betriebsstunden pro Monat sind bei uns die Norm, und teilweise sind sie bei uns schon seit fünf oder sechs Jahren im Einsatz“, ergänzt Krisch. „Drei unserer Aggregate sind sogar schon sieben Jahre alt und laufen immer noch perfekt.“

Für die Kälteaggregate hat Top-Kurier eine Wartungs- und Garantieverlängerung über den Carrier BluEdge™ Servicevertrag inklusive des oneCALL™ 24/7-Pannendiensts abgeschlossen.

„Die Aggregate von Carrier Transicold sind für unser Unternehmen angesichts der hohen Ansprüche unserer Kunden eine echte Lebensversicherung. Servicepoints und schnell gelieferte Ersatzteile zur Kühlung der wertvollen Fracht sind europaweit immer in greifbarer Nähe, sodass Temperaturabweichungen zuverlässig verhindert werden“, fasst Krisch zusammen.

Carrier-Pharma-Logistik-Top-Kurier-trucks-01
Alle Fahrzeuge im Fuhrpark der Top-Kurier GmbH sind mit Supra®-Kälteaggregaten von Carrier Transicold ausgestattet. Sie ermöglichen temperaturgeführte Eiltransporte und Kurierfahrten mit Pharmaka und anderen sensiblen Handelsgütern in ganz Europa.


Carrier-Pharma-Logistik-Top-Kurier-trucks-drivers-02
Das Foto zeigt Prokurist und Fuhrparkleiter Johann-Georg Krisch (links) und Geschäftsführerin Zita Mülhaupt (rechts) von Top-Kurier vor einem Transporter mit Carrier Supra Kühlaggregat, der hauptsächlich Halb- und Fertigware für die pharmazeutische Industrie transportiert.

Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter: @SmartColdChain sowie auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain sowie auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.