Vergleichstests bestätigen: Kühlaggregate von Carrier Transicold überzeugen mit überlegener Kraftstoffeffizienz bei steigenden Dieselpreisen

Rueil-Malmaison, France -

Steigende Kraftstoffpreise und wachsender Druck auf die Betriebskosten zwingen die Branche für temperaturgeführte Transporte zum Handeln. Flottenbetreiber suchen nach belastbaren Lösungen, mit denen sie ihre Margen sichern können – ohne Abstriche bei Leistung und Zuverlässigkeit. Neue Vergleichstests zeigen: Die Vector® Trailer-Kühlaggregate von Carrier Transicold senken den Kraftstoffverbrauch und damit die Betriebskosten spürbar. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Im Test: Die Einkammer-Systeme Vector S 15 und Vector Efficiency (HE) 17 von Carrier Transicold. Getestet wurde nicht im Labor, sondern an Kundenfahrzeugen im Praxiseinsatz. Die Ergebnisse decken sich mit dem, was Flottenbetreiber aus der Praxis berichten: Carrier-Transicold-Aggregate verbrauchen weniger Kraftstoff, ohne Kompromisse bei der Kälteleistung. Sie unterstützen so gleichermaßen die Nachhaltigkeitsziele wie auch das Betriebsergebnis. 

In kürzlich durchgeführten Vergleichstests über verschiedene Einsatzbedingungen hinweg arbeitete der Vector S 15 im Dauerbetrieb über 30 Prozent kraftstoffeffizienter als ein vergleichbares Wettbewerbsaggregat, im Start-Stopp-Betrieb über 20 Prozent. Für Flottenbetreiber heißt das: niedrigere Kraftstoffkosten und weniger Emissionen – unmittelbar messbar im Tagesgeschäft. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen geht der stärkere Vector HE 17 noch einen Schritt weiter. In einem separaten Test war er dank moderner Inverter-Technologie, welche die Leistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst, bis zu 16 Prozent effizienter als der Vector S 15.

„Steigende Kraftstoffpreise prägen die Beschaffungsentscheidungen in der Transport- und Logistikbranche bereits heute. Flotten verlangen belastbare Antworten – keine leeren Versprechungen“, sagt Scott Dargan, Senior Director & General Manager Europe, Middle East & Africa bei Carrier Transicold. „Unsere aktuellen Testergebnisse belegen, dass die Geräte von Carrier Transicold messbare Kraftstoffeinsparungen erzielen – in einer Zeit, in der jede Tour und jeder Liter Diesel zählt. Das ist erst der Anfang. Wir entwickeln unsere Lösungen konsequent weiter und stellen unseren Kunden die neuesten Kühlkettentechnologien vor. So senken wir den Verbrauch weiter, optimieren die Flottenleistung und holen das Maximum an betrieblicher Effizienz heraus.“

Der teilelektrische Vector S 15 von Carrier Transicold verfügt über einen drehzahlvariablen Motor mit 15 kW Kälteleistung. Modernste Technik sorgt für hohe Leistung, optimierten Kraftstoffverbrauch und deutliche Nachhaltigkeitsvorteile, wie die 30 Prozent Kraftstoffeinsparung im Vergleichstest belegen.

Im Vector HE 17 arbeitet ein elektrisch angetriebener energiesparender Scroll-Kompressor, kombiniert mit einer innovativen Inverter-Technologie. So passt das Aggregat Kompressordrehzahl und -last laufend an den aktuellen Kältebedarf an. Auch im rein elektrischen Betrieb überzeugt der Vector HE 17 mit starker Leistung – egal, ob im Depot am Netz oder unterwegs über das am Trailerchassis montierte Batteriepack [R]eCool von Carrier Transicold.

„Einkammeraggregate für Trailer sind das Rückgrat des temperaturgeführten Transports in Europa. Heute mehr denn je brauchen Flottenbetreiber bewährte, zuverlässige und hocheffiziente Technik in ihren Flotten – und genau das liefert Carrier Transicold mit seinen erprobten Lösungen“, so Dargan.

Carrier Transicold steigert die Kraftstoffeffizienz aber nicht allein über das Aggregat. Ein breites Lösungsportfolio kommt hinzu: Solarpaneele entlasten den Motor, BluEdge-Serviceverträge sichern proaktiv Leistung und Kostenkontrolle, und Lynx Fleet liefert Echtzeitdaten für eine datenbasierte Effizienzsteigerung. Kunden, die den Kraftstoffverbrauch komplett auf Null bringen wollen, finden bei Carrier Transicold ebenfalls die passende Antwort: Das Unternehmen treibt den Umstieg auf vollelektrische Kühlkettenlösungen über die gesamte Fahrzeugpalette hinweg voran.

Weitere Informationen zu den Produkten von Carrier Transicold unter www.carriertransicold.de oder auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

Über Carrier Transicold

Carrier Transicold trägt mit einem umfassenden Angebot an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Kühlkettenüberwachung zur Verbesserung des Transports und Versands temperaturgeführter Güter bei. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold Branchenführer und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und Generatorsätzen, Direktantriebs- und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Trailer-Kühlsystemen. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, der sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben hat, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Leben erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration auf LinkedIn.

Carrier Vector S 15 and Vector HE Trailer Refrigeration Units