Elektrifizierung der Kühlkette: Carrier Transicold präsentiert innovatives [R]eCool-Nachrüstsystem für Kühlfahrzeuge auf der Solutrans 2025

GEORGSMARIENHÜTTE -

Die elektrische Nachrüstlösung und das gesamte Portfolio nachhaltiger Lösungen von Carrier Transicold gibt es in Halle 4, Stand D 065 zu entdecken.

Carrier Transicold stellt auf der Solutrans 2025 (18. bis 22. November in Lyon/EUREXPO) [R]eCool vor, eine elektrische Nachrüstlösung für Vector®-Kühlaggregate. [R]eCool feierte 2023 als eine der ersten motorlosen Nachrüstlösungen für die Transportkühlung Premiere. Das System ermöglicht es Betreibern, dieselbetriebene Auflieger-Kühlaggregate auf den Hybrid- oder vollelektrischen Betrieb umzustellen. Unternehmer können damit die Dieselemissionen erheblich reduzieren, Kraftstoffkosten senken und Geräusche minimieren, während gleichzeitig der Wert der bestehenden Flotten steigt. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen. 

„Dies ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum vollelektrischen Kühltransport“, sagt Jean-Michel Vadecard, Produktdirektor Truck Trailer International bei Carrier Transicold. „Mit unserer mehr als zwei Jahrzehnte langen Erfahrung in der E-Drive-Technologie haben wir das [R]eCool-System entwickelt, um Flottenbetreibern die einfache Elektrifizierung ihrer bestehenden Flotte zu ermöglichen. Es bietet eine zu 100 Prozent elektrische Lösung, die den wachsenden Anforderungen der städtischen Logistik gerecht wird und gleichzeitig einen höheren Wert aus bestehenden Flotten schöpft.“ 

[R]eCool gestaltet den städtischen Kühltransport neu 

  • Flexible Integration: [R]eCool ist für neue Trailer-Installationen verfügbar und auch mit bestehenden Vector-Geräten kompatibel, was eine einfache Nachrüstung ohne Fahrgestellmodifikationen ermöglicht. Carrier Transicold hat eng mit führenden Fahrzeugbauern zusammengearbeitet, um die Systemkompatibilität und einfache Installation sicherzustellen. Dadurch lassen sich typische Einbauarbeiten in weniger als einem Tag erledigen. 
  • Batteriebetriebener, motorloser Betrieb: [R]eCool sorgt für elektrische Kühlung während der Fahrt. Das System lässt sich über einen standardmäßigen 3-Phasen-Standby-Anschluss des Kühlgeräts aufladen, während eine leistungsstarke Batterie unter dem Fahrgestell das Gerät während der Fahrt mit Strom versorgt. 
  • Für den Stadtverkehr geeignet: Carrier Transicold hat das System so konzipiert, dass es die strengsten europäischen Vorschriften für den Stadtverkehr erfüllt – am Lieferort muss kein Diesel laufen und die Betriebsgeräusche liegen entsprechend niedrig.  
  • Zertifiziert für Sicherheit und EMV: Das System ist nach den Normen R100 (Hochspannungssicherheit) und R10 (elektromagnetische Verträglichkeit) zertifiziert. Es nutzt die fortschrittliche Leistungselektronik von Addvolt, die unter extremen Bedingungen validiert wurde. Der Akku hat eine erwartete Lebensdauer von mehr als 12 Jahren und fördert so die langfristige und nachhaltige Wiederverwendung in Sattelaufliegern. Carrier hat Addvolt Anfang 2025 übernommen und damit sein Engagement für Elektrifizierung und Innovation im Bereich der nachhaltigen Transportkühlung bekräftigt. 

Besucher der Solutrans haben die Gelegenheit, [R]eCool bei Live-Demonstrationen am Außenstand von Carrier Transicold in Aktion zu erleben. Die Vorführungen zeigen auch, wie [R]eCool in Kombination mit Lynx Fleet den Kühltransport durch Echtzeitüberwachung, vorausschauende Analysen und nahtlose Integration in den Flottenbetrieb voranbringt.  

Weitere Informationen zu den Elektrifizierungslösungen von Carrier Transicold finden Sie unter www.carriertransicold.de 

 

Über Carrier Transicold 

Carrier Transicold trägt mit einem umfassenden Angebot an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Kühlkettenüberwachung zur Verbesserung des Transports und Versands temperaturgeführter Güter bei. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold Branchenführer und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und Generatorsätzen, Direktantriebs- und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Trailer-Kühlsystemen. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, der sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben hat, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Leben erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration auf LinkedIn.