Coole Praxistests: Kühlspediteure erproben das autarke, vollelektrische Kühlsystem Vector® eCool von Carrier Transicold
GEORGSMARIENHÜTTE -
Carrier Transicold bietet seinen Kunden noch bis Ende 2023 das innovative, leistungsstarke und vollständig autarke Kühlsystem Vector® eCool für ausgiebige Praxiserprobungen in ihren unternehmenseigenen Fuhrparks an. Das von Carrier Transicold entwickelte, motorlose, vollelektrische und vollständig autonome Kühlsystem für Sattelauflieger besteht aus einem Carrier Vector Kühlaggregat, einem Batteriepack sowie einer Generatorachse. Damit entfallen die bislang üblichen Lösungen mit separatem Dieselmotor oder mit vom Antriebsmotor betriebener Generatoreinheit zum Betrieb der Kühlmaschine. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Kühlkettenlösungen.
Carrier Transicold lädt alle Kühltransportunternehmen in Deutschland und Österreich ein, das Kühlsystem mit ihren eigenen Flotten unter realen Betriebsbedingungen im regionalen Frisch- und Tiefkühltransport 15 Tage lang zu testen. Carrier Transicold stellt dafür zwei 27- und 33-Paletten-Kühlauflieger bereit, die mit allen modernen Zugmaschinen kompatibel sind.
In Deutschland haben bereits zahlreiche Spediteure von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
Diese Lösung ist ein nachhaltiges System, das in unserem Transporteinsatz seine Daseinsberechtigung unter Beweis gestellt hat und eine wirkliche Alternative zum Verbrenner ist“, sagte Marc Riedle, Geschäftsleitung der Spedition Riedle aus Leutkirch.
Der Vector eCool erfüllt die PIEK-Zertifizierung, die einen Geräuschpegel von maximal 60 dB(A) in einem Abstand von 7,5 Metern vorschreibt, was bei abendlichen oder frühmorgendlichen Lieferungen von Vorteil ist.
Wir haben den Vector eCool Trailer in der Nachtbelieferung von Lebensmittelmärkten eingesetzt. Durch den elektrischen und dadurch leisen Betrieb der Kühlanlage ist der Trailer optimal für solche Einsätze geeignet. Positiv ist die Kühlleistung aufgefallen, die keinen Unterschied zu herkömmlichen dieselbetriebenen Kühlanlagen macht“, sagte Roman Komrowski, Verkehrsleiter bei Schröder Logistik aus Georgsmarienhütte.
Vector eCool kann ein wichtiger Baustein zur Unterstützung unserer Unternehmensphilosophie sein, deren zentraler Kernpunkt die Reduzierung der Geräuschemissionen und das Vorantreiben der Dekarbonisierung ist; das vollelektrische Kältesystem unterstützt uns dabei, Lärm und Luftverschmutzung deutlich zu senken und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und Effizienz zu steigern“, sagte Christian Huber, Fuhrparkleiter der Freiburger Fachspedition karldischinger GmbH.
Der im Jahr 2020 eingeführte Vector eCool ist mit den motorlosen Versionen der Stirnwandkühlmaschine Vector HE 19 von Carrier Transicold kompatibel. Das autarke Kühlsystem kombiniert die vollelektrische E-Drive-Technologie des Herstellers mit einem hochmodernen Energierückgewinnungs- und Speichersystem, das die vom Sattelauflieger erzeugte Bewegungsenergie über eine Generatorachse in Strom umwandelt. Die Speicherung des auf diese Weise erzeugten Stroms erfolgt in einem Batteriepack, das wiederum das Kühlaggregat mit Energie versorgt. Dieser geschlossene Kreislauf schafft ein vollständig autonomes System, das keine direkten CO2- oder Partikelemissionen erzeugt.
Das innovative Vector eCool-System leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Ziel von Carrier Transicold, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden im Rahmen seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) bis zum Jahr 2030 um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf X unter @SmartColdChain sowie auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier TransicoldCarrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf X: @SmartColdChain.