Carrier Transicold stellt Vector S15 Trailer-Aggregat vor
RUEIL-MALMAISON, Frankreich -
Solutrans - Stand 4A122
16 - 20 November 2021 – Eurexpo, Lyon, Frankreich
Carrier Transicold hat das Vector S15-Aggregat in Europa auf den Markt gebracht, ein neues, wartungsfreundliches, semi-elektrisches Kühlaggregat mit effizientem Kraftstoffverbrauch und höchsten Leistungsstandards. Carrier Transicold gehört zur Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
„Das Vector S15 Einzeltemperatur-Kühlaggregat wurde entwickelt, um den Anforderungen von Transportunternehmen gerecht zu werden, die ein effizientes, wirtschaftliches und einfach zu wartendes Kühlsystem suchen, das sowohl für Langstreckentransporte als auch Lieferungen von Ort zu Ort geeignet ist“, sagt Pablo Martinez, Sales Director EMEA, Carrier Transicold. „Das ‚S‘ steht dabei für smart, semi-elektrisch und simple, also einfach zu bedienen.“
Diese semi-elektrische Lösung unterstützt Carrier dabei, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden um eine Gigatonne zu reduzieren, was ein Teil der Ziele für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bis 2030 ist. Das neue Vector S15-Aggregat bietet 15 Kilowatt Kühlleistung und einen mehrstufigen Dieselmotor, der den Kraftstoffverbrauch senken soll. Darüber hinaus erleichtert die offene Architektur des Vector S15 die Wartung, da die Teile leicht erhältlich sind und so die Ausfallzeiten in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert werden.
Das Vector S15 ist das leichteste Trailer-Modell in diesem Marktsegment (700 kg) und in der Standardausführung eines der leisesten im Carrier Transicold-Sattelanhängerprogramm (71 dB(A) bei hoher Geschwindigkeit, 62 dB(A) bei niedriger Geschwindigkeit). Der auf der Solutrans vorgestellte Vector S15 ist in zwei Versionen erhältlich, eine nur mit Dieselmotor und eine weitere mit Standby-Modus (im ersten Quartal 2022).
Das Vector S15-Aggregat ist Teil des Programms für Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Kühlketten, mit dem die Lebensmittel-, Arzneimittel- und Impfversorgung sichergestellt und geschützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter corporate.carrier.com/healthycoldchain oder www.carriertransicold.fr. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain und auf LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold verbessert mit einer kompletten Produktpalette von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettennachverfolgung den Transport von temperaturgesteuerten Gütern. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme und Generatorsätze für direkt angetriebene Kühlaggregate, LKWs und Kühlsysteme für Sattelanhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.