Le Supra 1150 de Carrier Transicold donne le la à Pulleyn Transport
WARRINGTON, England -
Pulleyn Transport a eu recours au modèle sous châssis Supra 1150 de Carrier Transicold pour un nouveau camion porteur spécialisé qui transportera des instruments de musique pour le Philharmonia Orchestra. Cette nouvelle collaboration vient s’ajouter aux nombreux camions et remorques frigorifiques Carrier qui font partie de la flotte de véhicules de l’entreprise depuis plus de 20 ans : Carrier Transicold fait partie de Carrier, grand fournisseur mondial de technologies innovantes en matière de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), de réfrigération et d'automatisation des bâtiments, ainsi que de systèmes d'incendie et de sécurité.
Le groupe Carrier Transicold Supra 1150 est installé sur l’Actros, nouveau modèle 26 tonnes haut de gamme de Mercedes-Benz, avec une carrosserie sur mesure de Wessex Vehicle Services. Doté d’un évaporateur à double flux, le puissant groupe Supra 1150 contribue au maintien d’un point de consigne entre 18 et 20 degrés Celsius et empêche toute condensation interne afin de garantir en permanence l’environnement sec nécessaire au bon état des instruments.
« Les véhicules similaires possèdent souvent des systèmes de chauffage avec des conduits sous le plancher », explique Ryan Pulleyn, directeur général de Pulleyn Transport. « Ils ne fournissent pas le même niveau de débit d’air constant autour de l’intérieur de la carrosserie que le groupe Supra, qui permet de maintenir un point de consigne précis beaucoup plus efficacement. »
Basé au Royal Festival Hall à Londres, le Philharmonia Orchestra part régulièrement en tournée au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. Les températures extérieures peuvent varier considérablement au départ et à l’arrivée des trajets, ce qui est susceptible de créer de la condensation à l’intérieur du camion. La capacité du Supra 1150 à maintenir un débit d’air continu, indépendamment de la vitesse du moteur du camion, en fait la solution idéale pour préserver les précieux instruments de musique de l’orchestre.
« Tout dans ce véhicule est fait pour protéger les éléments transportés, des rayonnages sur mesure au verrouillage du chargement et à l’intérieur entièrement rembourré et moquetté. Nous avons par ailleurs choisi le Supra pour sa capacité à offrir un contrôle rigoureux de l’environnement interne à tout moment, de jour comme de nuit », ajoute Ryan Pulleyn.
Le camion haut de gamme est équipé d’un système de détection des angles morts avec voyant lumineux en cas de danger pour mieux protéger les usagers de la route particulièrement vulnérables, d’une alarme complète sur toutes les portes, de caméras internes et externes, et de cadenas connectés AirBolt pour une sécurité optimale. Le nouveau camion est également doté de Foretrack, le système de télématique et de gestion de flotte pris en charge par Carrier Transicold, qui permet de définir des points de consigne, modes de fonctionnement et vérifications pré-trip, ainsi que d’effacer les alarmes déclenchées sur le groupe Supra depuis un appareil connecté n’importe où dans le monde.
Destiné à rouler entre cinq et sept jours par semaine, et 100 000 à 120 000 kilomètres par an, le nouveau camion porteur rejoint une flotte de 35 véhicules, allant de camions 7,5 tonnes à des remorques frigorifiques de 13,6 mètres, tous équipés de systèmes Carrier Transicold. Chaque véhicule bénéficie d’everCOLD™, le contrat de maintenance tout inclus à coût fixe de Carrier Transicold, qui comprend un test annuel de la température avec certification, des contrôles de conformité complets et l’accès à oneCALL, le service de gestion des incidents 24h/24 et 7j/7 de Carrier Transicold.
Basée à Reading, dans le Berkshire, l’entreprise Pulleyn Transport fournit des services de transport sous température contrôlée et à température ambiante depuis sa création en 1976.
Pour de plus amples informations sur Carrier Transicold, mais aussi sur ses produits et services, visitez le site www.carriertransicold.fr. Suivez Carrier Transicold sur Twitter : @SmartColdChain.
À propos de Carrier Transicold
Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et le contrôle de la température grâce à une gamme complète d’équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Fort d’une expérience de plus de 45 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients partout dans le monde un ensemble de solutions technologiquement avancées et offrant une efficacité énergétique et une performance écologique optimisées, que ce soit en matière de conteneurs, de génératrices ou de systèmes de réfrigération pour véhicules poulie-moteur, camions porteurs et semi-remorques. Carrier Transicold fait partie de Carrier, grand fournisseur mondial de technologies innovantes en matière de CVC, de réfrigération et d'automatisation des bâtiments, ainsi que de systèmes d'incendie et de sécurité. Pour de plus amples informations sur Carrier Transicold, mais aussi sur ses produits et services, visitez le site www.carriertransicold.fr. Suivez Carrier Transicold sur Twitter : @SmartColdChain.
Ce camion haut de gamme est équipé d'un système d'éclairage de sensibilisation à l'angle mort, d'une alarme complète sur toutes les portes, de caméras internes et externes et de puissants verrous à air pour une sécurité maximale.
Dotée d'un évaporateur à double décharge, la puissante unité Supra 1150 est utilisée pour maintenir un point de consigne entre 18 et 20 degrés Celsius, en éliminant toute condensation interne pour fournir l'environnement sec et constant qui est vital pour le bien-être des instruments.