Carrier Transicold bringt sein erstes autonomes elektrisches Kühlsystem auf den Markt – den Vector eCool

Georgsmarienhütte -

Mit dem Vector® eCool™ führt Carrier Transicold das erste komplett autonome, vollelektrische Kühlanhängersystem in den Markt ein und bekräftigt damit seine Eigenverpflichtung, Emissionen zu reduzieren, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Effizienz in der Kühltransportbranche zu steigern. Carrier Transicold gehört zur Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung.

„Wir glauben, dass der Vector eCool die Zukunft der Kühltrailertechnologie ist“, sagt Victor Calvo, Präsident, Carrier Transicold International Truck & Trailer. „Es ist eines der spannendsten neuen Produkte, die wir je auf den Markt gebracht haben. Die Markteinführung ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, einschließlich umfangreicher Praxistests mit Prototypen, die in Kundenflotten zum Einsatz kamen.“

Der Vector eCool betreibt die motorlose Variante des Vector HE 19 und des Vector 1550 von Carrier Transicold, und kombiniert so die vollelektrische Technologie E-Drive™ des Unternehmens mit einem neuen, hochmodernen Energierückgewinnungs- und speichersystem. Das System wandelt mithilfe eines Achsgenerators kinetische Energie in elektrischen Strom um, welcher in einem Batteriesatz gespeichert wird, aus dem dann das Kühlaggregat mit Energie versorgt wird. Dieser Kreislauf schafft ein vollständig autonomes System, das weder direkte Kohlenstoffdioxid- (CO2) noch Partikel-Emissionen erzeugt.

Wenn das Kühlaggregat mit Batteriestrom betrieben wird, überwacht das Energiemanagementsystem von Carrier Transicold die Akkuladung. Fällt diese unter ein gewisses Niveau, veranlasst das System den Generator, die Batterie wieder aufzuladen, um die volle Kühlkapazität zu gewährleisten.

Das eCool-System lässt sich auch an das Stromnetz anschließen, wenn der Trailer geparkt wird. Für eine Vollaufladung beträgt die Aufladezeit weniger als vier Stunden. Während der Fahrt erfolgt die Aufladung des Akkus durch die von den Achsen erzeugte Energie sowie durch die bei Bremsvorgängen aufgenommene kinetische Energie.

In Verbindung mit dem Flaggschiff Vector HE 19 von Carrier Transicold kann der Vector eCool den Stromverbrauch noch weiter senken*. Selbst mit eingebautem Achsengenerator und Batteriesatz ist er immer noch leichter als ein herkömmliches Dieselaggregat mit vollem Kraftstofftank.

Der Vector eCool ist außerdem PIEK-konform, was bedeutet, dass in Verbindung mit den City-Versionen des Vector HE 19 und des Vector 1550 E der Geräuschpegel unter 60db(A) liegt. Gemeinsam mit seinen geringen Emissionen bietet der Vector eCool die ultimative Lösung für die immer strengere Vorschriften in Innenstädten und städtischen Gebieten.

Weitere Informationen zu Carrier Transicold und seinen Produkten und Serviceleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter: @SmartColdChain sowie auf LinkedIn at Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

* Im Vergleich zum selben System, das mit dem verbrennungsmotorfreien Vector 1950 installiert ist.

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, LKW und Anhänger. Carrier Transicold gehört zur Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter: @SmartColdChain sowie auf LinkedIn at Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.