Carrier Transicold stellt für bessere Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit neue hocheffiziente Supra-Aggregate für LKW vor

RUEIL-MALMAISON, Frankreich -

Solutrans Trade Show - Stand 4A122
16 - 20 November 2021 - Eurexpo - Lyon, 
Frankreich

nach mehr als 20 Jahren bewährter Leistung und ständiger Weiterentwicklung hat Carrier Transicold seine neue Generation an Kühlaggregaten für LKW in Europa eingeführt: das Supra® HE-Aggregat. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.

Die Supra-Kühlaggregatserie für LKW wird damit um weitere hocheffiziente Modelle ergänzt. Mit neuem Design, neuen Komponenten und neuer Struktur sind höhere Effizienz, Leistung, Zuverlässigkeit und verbesserte Wartungsarbeiten möglich. Die Supra HE-Reihe besteht aus fünf neuen Modellen semi-elektrischer Kühlaggregate, die in vier verschiedenen Versionen (Standard, Silent, Nordic und Road Only) erhältlich sind. Die ersten Einzeltemperatur-Aggregate werden bereits bis Ende 2021 ausgeliefert. 

Die neue Supra-Reihe bietet eine um bis zu 53 %1 verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zu den Modellen der Standardbaureihe. Die Modelle verbrauchen bis zu 41 %1 weniger Kraftstoff als die bisherigen Modelle, was zu geringeren Schadstoffemissionen führt. Die sehr effizienten Produkte von Carrier Transicold unterstützen das Ziel von Carrier, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden um eine Gigatonne zu reduzieren, was Teil der  Ziele für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bis 2030 ist.

Durch die größere Aggregathöhe um nur wenige Zentimeter passt das Modell perfekt zu höheren Führerhäusern oder niedrigeren Aufbauten und eignet sich besser für Lieferungen in städtischen Umgebungen. Die Aggregate wurden unter extremen Betriebsbedingungen in Umgebungen mit Außentemperaturen zwischen -30°C und +55°C getestet und sind für eine hohe Zuverlässigkeit ausgelegt. 

Die neue Reihe ist kleiner, leichter und ergonomischer und mit den Führerhäusern und Kästen der verschiedenen Modelle und Konfigurationen der Zugmaschinen sehr kompatibel. Außerdem erleichtert sie das Kippen des Führerhauses für Wartungsarbeiten. Dank des einfachen Zugangs zu den Bauteilen sind die Wartungsarbeiten schneller und einfacher durchführbar und entsprechen den höchsten Sicherheitsprotokollen. Das neue Supra HE-Aggregat hat ein effizienteres Wartungsintervall von 2.000 Stunden, also mehr als 1.000 Stunden im Vergleich zu dem vorherigen Supra-Aggregat. Dies bietet dem Kunden eine längere Betriebszeit und geringere Kosten für die Wartung des Aggregats.

Alle Aggregate der Supra HE-Reihe sind mit der digitalen Telematikplattform LynxTM Fleet von Carrier Transicold kompatibel. Die neue Supra HE-Baureihe ist Bestandteil des Programms für Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Kühlketten, mit dem die Lebensmittel-, Arzneimittel- und Impfversorgung sichergestellt und geschützt wird. 

Weitere Informationen finden Sie unter corporate.carrier.com/healthycoldchain oder besuchen Sie www.carriertransicold.de Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain und auf LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

1 Basierend auf ATP-Vergleichstests und Teil-Lasttests zwischen Supra 750 und Supra HE 6

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold verbessert mit einer kompletten Produktpalette von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettennachverfolgung den Transport von temperaturgesteuerten Gütern. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme und Generatorsätze für direkt angetriebene Kühlaggregate, LKWs und Kühlsysteme für Sattelanhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite  www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf  Twitter: @SmartColdChain.