Carrier Transicold präsentiert auf der IAA Transportation 2022 elektrische und nachhaltige Lösungen
Georgsmarienhütte, Germany -
20.-25. September 2022 – Halle 27, Stand E35
Carrier Transicold hat heute auf der IAA Transportation 2022 in Hannover sein komplettes Angebot an nachhaltigen und elektrischen Transportkühlgeräten der nächsten Generation vorgestellt. Neben den brandneuen Kühlmaschinen Pulsor® eCool™ und Vector® HE 17™ können die Messebesucher auf dem Carrier-Stand den ersten, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Vector-Anhänger von Carrier sehen – ein Meilenstein für die Zukunft temperaturgesteuerter Transportlösungen, die zur Dekarbonisierung der Kühlkette beitragen. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Das neue Wasserstoff-Brennstoffzellensystem, das Carrier Transicold in Zusammenarbeit mit Bosch und PowerCell Sweden AB entwickelt hat, lässt sich in das Standard-Gehäuse des Vector HE 19 integrieren. Durch eine direkte Verbindung zwischen der Brennstoffzelle und der Kühleinheit entfällt beim neuen Vector die Notwendigkeit eines separat montierten Pufferbatteriesystems. Das Ergebnis ist ein Gerät ohne direkte Emissionen, das die gleiche Leistung und Kühlkapazität wie der standardmäßige dieselbetriebene Vector HE 19 bietet.
Carrier Transicold bietet nun elektrische Kühllösungen für alle Fahrzeugtypen und -größen an, von Kleintransportern und leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu Lastkraftwagen und Trailern. Auf der IAA Transportation feiert das neue elektrische Kühlaggregat Pulsor eCool von Carrier Transicold seine Premiere. Dieses Kühlgerät wurde speziell für den ständig wachsenden Markt elektrisch angetriebener leichter Nutzfahrzeuge (LCV) entwickelt – ein Novum in diesem Segment. Die Energieversorgung des Kühlgeräts erfolgt direkt durch die Hochspannungs-Gleichstromversorgung der Hauptbatterien des Fahrzeugs, ohne dass ein zusätzlicher Wandler oder ein Batteriepack erforderlich ist. Dieses kosteneffiziente Plug-and-Play-Design ermöglicht zudem eine Echtzeit-Kommunikation zwischen dem Kühlgerät und den Fahrzeugdaten, was eine optimale Temperaturregelung und Batterieleistung gewährleistet. Das neue, elektrische Kühlaggregat Pulsor eCool von Carrier Transicold stellt somit eine ideale Lösung für die Auslieferung auf der letzten Meile und für die Elektrifizierung des Lieferverkehrs dar.
Als weitere Neuheit hat Carrier Transicold die neue motorlose Syberia 14 vorgestellt, welche die bestehende Produktpalette erweitert. Das neue Stirnwand-Aggregat holt das Maximum aus der bewährten Carrier eDrive-Technologie heraus und erreicht dank ihrer beeindruckenden und bisher in der Transportkühlung unerreichten Effizienz eine hohe Kühlleistung von bis zu 14 kW in Multi-Temperatur-Anwendungen.
Das neue Trailer-Kühlgerät Vector HE 17 kombiniert einen Kompressor mit variabler Drehzahl mit der bewährten, vollelektrischen E-Drive-Technologie und erweitert die Modellpalette der hocheffizienten Vector HE-Geräte des Unternehmens. Der Vector HE 17 erreicht bei höherer Kälteleistung die besten Gesamtbetriebskosten und den besten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse.
Die neue Technologie zur Steuerung der Kompressor-Drehzahl regelt die Geschwindigkeit des Elektromotors entsprechend der jeweils benötigten Kälteleistung. Dies erhöht den Wirkungsgrad und verringert das Risiko von Kältemittellecks und den Kraftstoffverbrauch. Das Vector HE 17 Kühlaggregat wird auch in den Varianten PIEK (City-Version) und Silent erhältlich sein, die im Vergleich zum Standardaggregat nochmals leiser sind und sich damit ideal sowohl für den Fern- wie auch für den Stadtverkehr eignen.
Auf dem Stand wird auch das Flaggschiff von Carrier Transicold zu sehen sein – das vollelektrische, motorlose Kühlanhängersystem Vector eCool. Dieses ist nun auch mit der neuesten SAF TRAKr e-Achse erhältlich. Die neue Achse wurde speziell für das Carrier eCool-System entwickelt und getestet und bietet eine hervorragende Betriebseffizienz, ein geringeres Gewicht und ein längeres Wartungsintervall. Die SAF TRAKr-Achse ist neben der bisherigen Vector eCool-Achse erhältlich und bietet den Kunden eine größere Auswahl bei der Spezifikation des Systems.
Diese Innovationen sind nur die jüngsten Beispiele für die kontinuierlichen Nachhaltigkeitsbemühungen von Carrier Transicold und ergänzen das bereits starke, auf Elektrifizierung und Dekarbonisierung ausgerichtete Portfolio, das die Grundlage für das Nachhaltigkeits-Ziel 2030 bildet, Kunden dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter unter @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.