Carrier Transicold präsentiert neues Vector-Konzept mit Wasserstoff-Integration für die Transportkühlung auf der IAA Transportation
Georgsmarienhütte, Germany -
Carrier Transicold hat auf der IAA Transportation 2022 erneut sein Engagement für elektrische und nachhaltige temperaturgeführte Transportlösungen unter Beweis gestellt und sein erstes mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betriebenes Trailerkonzept vorgestellt. Das Brennstoffzellensystem wurde speziell für die Integration in das Gehäuse des Vector® Transportkühlaggeregats entwickelt. Das System erzeugt keine direkten Emissionen und beeinträchtigt weder die Leistung noch die Kühlkapazität. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Carrier Transicold kombiniert die neue Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, die in enger Zusammenarbeit mit Bosch und PowerCell Sweden AB entwickelt wurde, Trailerkühlmaschine Vector HE 19. Im Mittelpunkt des innovativen neuen Systems steht die Integration der 48-Volt-Autobatterie von Bosch, die die Brennstoffzelle direkt mit dem Kühlaggregat verbindet, was einen eigenständigen Motor oder ein separat montiertes Pufferbatteriesystem überflüssig macht.
"Carrier Transicold setzt seinen Weg der Elektrifizierung fort und bietet eine elektrische Lösung für jedes Segment des temperaturgeführten Transportmarktes, von Transportern bis hin zu Multi-Temperatur-Anhängern", sagte Victor Calvo, Vice President und General Manager von Carrier Transicold. "Das neue wasserstoffbetriebene Vector-Konzept ist ein großer Schritt nach vorn für das Unternehmen, und wir freuen uns, unseren Kunden auf der IAA die Zukunft der Transportkühlung zu zeigen. Wir wollen alle Möglichkeiten ausloten, um Emissionen zu reduzieren und den Kunden mehr Nachhaltigkeit zu bieten – und die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ist äußerst interessant."
Die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie bietet das gleiche Maß an Autonomie wie die bestehenden Dieselmotoren, die in den Vector-Standardgeräten Anwendung finden. Durch den Einsatz eines Wasserstoff-Brennstoffzellensystems können die Kunden den Betrieb mit den bisherigen Produkten aufrechterhalten, jedoch ohne die damit verbundenen Emissionen.
Das neue Brennstoffzellensystem wird von Wasserstofftanks gespeist und ist mit einer elektrischen Stromversorgungseinheit (PDU) gekoppelt. Die PDU wandelt den von der Brennstoffzelle gelieferten Gleichstrom in den für den Betrieb der Kältemaschine erforderlichen Wechselstrom um. Die Betankungszeit des neuen Konzepts entspricht der eines herkömmlichen Dieselmotors und je nach Tankgröße lässt sich auch eine ähnliche Autonomie-Reichweite erreichen.
Die Kombination aus der bewährten, vollelektrischen E-Drive™-Technologie des Vector - seit 1999 ein Hauptbestandteil der Trailerkühlmaschinen des Unternehmens - und dem innovativen Design macht mechanische Getriebe überflüssig, wie sie in riemengetriebenen Lkw- und Trailerkühlmaschinen zu finden sind. Gleichzeitig bietet das System eine höhere Effizienz sowie ein geringeres Risiko von Kältemittellecks. Daher eignet sich der Carrier Vector ideal für den Betrieb mit der elektrischen Energie aus der Wasserstoff-Brennstoffzelle.
Eine erste Demo-Version wurde 2021 von Carrier und Bosch vorgestellt, wobei das Wasserstoff-Brennstoffzellensystem in einem Rahmen unter dem Chassis des Trailers untergebracht war. Die auf der IAA 2022 vorgestellte, weiterentwickelte Version geht einen Schritt weiter und integriert die Wasserstoff-Brennstoffzelle in das serienmäßige Gehäuse des Vector.
Das neue Vector-Konzept mit integriertem Wasserstoffsystem ist ein weiterer wichtiger Schritt für Carrier Transicold auf dem Weg, seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele für 2030 zu erreichen und seinen Kunden dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck um mehr als eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter unter @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.