Zum Hauptinhalt springen

Carrier präsentiert Komplettpaket für die nachhaltige Klimatisierung von Rechenzentren auf der Data Centre World in Frankfurt

ISMANING/FRANKFURT, Deutschland -


Auf der Data Centre World in Frankfurt am 22. und 23. Mai 2024 präsentiert Carrier sein Komplettangebot aus Geräten und Dienstleistungen für die nachhaltige und effiziente Klimatisierung von Rechenzentren in Halle 8, Stand C030. Das Produktportfolio ermöglicht individuelle Lösungen aus einer Hand und berücksichtigt dabei die besonderen Anforderungen an Sicherheit und Flexibilität der Systeme. Die Carrier Klimasysteme sorgen für Kühlung und Wärmerückgewinnung und reduzieren zugleich den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck. Carrier Deutschland ist ein Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Neu im Portfolio der Geräte für Rechenzentren ist der luftgekühlte Flüssigkeitskühler AquaForce 30XF mit integrierter Freikühlung und drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern. Gemeinsam erreichen sie eine Energieeinsparung von bis zu 50% im vollständigen Freikühlbetrieb*.

Die neuen Flüssigkeitskühler sind erhältlich mit dem Kältemittel HFO R-1234ze(E), das einen extrem niedrigen Treibhauseffekt aufweist. Sie haben eine hervorragende Ausfallsicherheit, denn ein sehr schnelles Recoverysystem ermöglicht nach einem Stromausfall die vollständige Wiederherstellung der Kühlleistung innerhalb von nur zwei Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung. Das gewährleistet das Aufrechterhalten der Kühlung kritischer Server und den Schutz der Daten.

Der AquaForce 30XF ist mit Kühlleistungen von 400 kW bis 2.100 kW erhältlich und arbeitet in einer großen Bandbreite von Umgebungstemperaturen (von -20 bis 55 °C).

Da in Rechenzentren Wärmerückgewinnung – sei es für die Heizung eigener Räume oder für die Nah- oder Fernwärmeversorgung externer Abnehmer – eine große Rolle spielt, bietet Carrier Hochtemperatur-Heizungslösungen zur Nutzung von Abwärme an, die helfen, den CO2 Fußabdruck zu reduzieren und die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele der EU zu erreichen. Der wassergekühlte Radial-Flüssigkeitskühler, Direktverdampfungssysteme, Präzisionsklimaschränke und Fan Wall-Geräte runden das Geräteangebot ab und helfen, allen Anforderungen in Rechenzentren zuverlässig zu begegnen.

Das Carrier PlantCTRL Regelungssystem bindet alle Komponenten in ein automatisiertes Netzwerk ein, das auf die Spezifikationen der jeweiligen Anlage abgestimmt ist. Es ist ohne weitere Anpassungen kompatibel mit dem Carrier i-Vu Building Automation System, das alle Subsysteme eines Gebäudes in einer webbasierten Plattform vereint, mit deren Hilfe sich der Betrieb des Rechenzentrums problemlos überblicken, steuern und analysieren lässt. Leistungsstarke Visualisierungstools, eine robuste Prozessverfolgung und Optionen zur sicheren Benutzerüberprüfung erleichtern intelligente Strategien, ein Gleichgewicht zwischen effizienter Energienutzung und den Bedingungen für die Maximierung der Betriebszeit und die Einhaltung der Service Level Agreements zu erreichen.

Neben seinem Portfolio von Geräten und Regelungstechnik zeigt Carrier auf der Messe ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen für Rechenzentren. Die BluEdge-Serviceplattform umfasst kompetente Beratung und die Auswahl aus einem modular aufgebauten Serviceangebot mit einer Reihe von Optionen, die alle Möglichkeiten der Fernvernetzung nutzen, von der vorausschauenden Wartung bis zur Fernüberwachung und –steuerung der Anlage. Sollte wegen geplanter Aufrüstungsarbeiten oder aus anderen Gründen Überbrückungsbedarf bestehen, steht Carrier Rental Systems mit seinem Portfolio an Mietgeräten bereit, einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Auf der Referenzliste der letzten drei Jahre stehen rund 25 Rechenzentren unterschiedlicher Größe in ganz Europa.

Interessenten können sich unter diesem Link für ein Ticket zur Data Centre World in Frankfurt anmelden: https://rfg.circdata.com/publish/DCWF24/?source=Exhibitor_CarrierKlimatechnikGmbH

*Basierend auf Betriebsbedingungen in Berlin/Deutschland, bei 90% der Betriebsstunden in Teillast und im vollständigen Freikühlbetrieb.


carrier-30xf

Dank seines sehr schnellen Neustartsystems ist der neue 30XF Flüssigkeitskühler äußerst zuverlässig. Denn das System stellt die Kühlleistung nach einem Stromausfall in weniger als zwei Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung vollständig wieder her.

Foto: Carrier.