Skip to main content
Project_profile_Healthcare_-_Hospital_Carrier_Rental_2

Maintien de la chaleur dans un établissement de santé

Description du projet​

Carrier Location a été chargé de fournir une solution temporaire de chauffage pour un EHPAD pour une période de 20 semaines. Cette demande comprenait la location d’une pompe à chaleur 30RQ262.​

L’intervention était nécessaire en raison de la panne du groupe de chauffage existant sur le site, qui s’est avéré irréparable. Le remplacement du groupe par un nouvel équipement de la marque Carrier a été effectué par la suite.

Pendant les 4 jours nécessaires pour l’installation du nouveau groupe, une pompe à chaleur a été utilisée pour maintenir partiellement le chauffage dans les locaux.​</9>

EHPAD,
France
Location d‘une
pompe à chaleur
30RQ262

Contexte

Le centre de santé avait un besoin critique de maintenir des conditions de chauffage adéquates pour assurer le confort des patients et du personnel. L’indisponibilité du groupe de chauffage principal, et l’absence de solution de secours, a mené à une situation urgente nécessitant une réponse rapide et efficace.​

Défis et solutions​

Le principal défi rencontré dans ce projet était le délai nécessaire pour le remplacement du groupe de chauffage défaillant. Avec un délai estimé entre 12 et 16 semaines pour la production et la livraison du nouveau groupe, il était impératif de trouver une solution de chauffage temporaire pour assurer le fonctionnement continu de l’établissement. La location de la pompe à chaleur de Carrier Location a permis de combler ce laps de temps, assurant ainsi le maintien des conditions de chauffage nécessaires.

La relation de confiance établie avec Carrier Location a été un facteur déterminant dans le choix de la solution proposée. La coordination entre les équipes de l’établissement de santé et de Carrier Location a été efficace, garantissant une transition vers le nouveau groupe de chauffage une fois celui-ci livré.

En conclusion, la location de la pompe à chaleur de Carrier Location a permis de répondre de manière optimale aux besoins de chauffage de l’établissement de santé pendant la période de remplacement du groupe principal. La confiance dans la marque Carrier, la disponibilité des équipements et l’expertise technique ont contribué au succès de ce projet.

Documents