Carrier installiert erstes umweltbewusstes CO2OLheat Heizsystem für den Lebensmittelhandel in Deutschland

07/02/2012 15:49:49

KÖLN,  Deutschland

Carrier Kältetechnik Deutschland hat die erste CO2OLheatTM-Anlage, ein innovatives, umweltfreundliches Heizungssystem für Lebensmitteleinzelhandel, bei EDEKA Meibohm in Harsefeld, Deutschland, installiert. Bei dem neuen System handelt es sich um ein kompaktes, fabrikgefertigtes, standardisiertes Zusatzmodul für das Carrier CO2OLtec®-Kältesystem, das sowohl für den Tiefkühl- als auch für den Normalkühlbereich Lösungen für alle Arten von Einzelhandelsgeschäften bietet. CO2OLtec kombiniert die Vorteile des natürlichen Kältemittels Kohlendioxid und erhöht die Energieeffizienz um 10 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen HFKW-Kältesystemen. Carrier ist ein weltweit führender Anbieter von spitzentechnologischen Lösungen für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik (HLKK) und ist Teil von UTC Climate, Controls & Security, einem Unternehmen der United Technologies Corp., (NYSE:UTX).

EDEKA Meibohm, ein familiengeführtes deutsches Unternehmen, installierte vor Kurzem in seiner neuen Filiale im norddeutschen Harsefeld das CO2OLtec -Kältesystem, das mit hochmoderner CO2-Technologie ausgestattet ist.

Es besitzt frequenzgeregelte Verdichter und Gaskühlerventilatoren, alle Kühlmöbel und
Kühl-/Tiefkühlräume des CO2OLtec-Kältesystems verfügen über elektronische Expansionsventile und elektronisch gesteuerte Lüftermotoren. Zur weiteren Optimierung der Energieeffizienz sind die Tiefkühlinseln mit Glasschiebescheiben und intelligenter Rahmenheizungsregelung ausgerüstet. Die wichtigste Energiesparfunktion bietet das innovative CO2OLheat-Heizungssystem, welches eine Leistung von 50 kW für Raumbeheizung und Warmwassererwärmung im Winter bereitstellt.

„Für mich als Einzelhändler spielen Energieeinsparungen eine wichtige Rolle. Neben dem Umweltaspekt war dies der Hauptgrund, warum ich mich für CO2 als Kältemittel entschieden habe. So kann ich ca. 10 Prozent Energie und damit Kosten sparen. Indem ich die verfügbare Wärme aus dem Kältesystem zur Beheizung des Marktes und der Wohnung darüber nutze, erziele ich weitere Energiekosteneinsparungen von über 12 Prozent. Dieses Heizungssystem ist das erste seiner Art in Deutschland. Wenn man ein derartiges neues Konzept einer integrierten Kälte- und Heizungsanlage mit zukunftsweisender CO2-Technologie umsetzen möchte, braucht man zuverlässige und kompetente Partner“, erklärt Herr Meibohm, Eigentümer der Filiale.

Carrier hat bereits in über 20 Supermärkten in ganz Europa CO2OLheat-Anlagen installiert. Die Kundenzufriedenheit ist sehr hoch und die Nachfrage steigt stetig.

Die hocheffiziente CO2OLheat-Technologie kann bei Bedarf nahezu 100 Prozent der Wärme aus dem Kältezyklus nutzen, sodass keine Energie verloren geht. In zahlreichen Fällen deckt CO2OLheat den Heizungsbedarf der gesamten Filiale über weite Temperaturbereiche ab und macht damit herkömmliche Heizungssysteme nahezu überflüssig. In einem durchschnittlichen Supermarkt ist die Heizungskapazität fast das ganze Jahr über höher als der Bedarf des Gebäudes.

Die CO2OLheat-Einheit ist ein kompaktes, fabrikgefertigtes System, das Wärmetauscher, elektronisch drehzahlgeregelte Pumpen, Regelventile, einen Schaltschrank mit elektronischer Steuerung umfasst. Durch den modularen Aufbau können Kunden verschiedene Anforderungen an die Heiz- und Warmwasserbereitstellung kombinieren, CO2OLheat ist optimal auf die CO2OLtec-Kältesystem Baureihe abgestimmt. Es können damit bis zu 520 kW Heizwärme bereitgestellt werden.

Hohe Effizienz, robustes Design, zuverlässiger Betrieb und attraktive Amortisierung machen das neue CO2OLheat-Heizsystem zur optimalen Erweiterung der schlüsselfertigen CO2OLtec-Technologie.

Für weitere Informationen rund um CO2OLtec steht Ihnen ein Video auf der Unternehmens-Website von Carrier auf www.carrier-refrigeration.com zur Verfügung.

Über Carrier
Carrier ist weltweiter Marktführer bei spitzentechnologischen Lösungen für Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier liefern nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Kunden in den Bereichen Wohngebäude, Einzelhandel, Transport und Foodservice. Das Unternehmen wurde vom Erfinder der modernen Klimatechnik gegründet und leistet durch technische Innovationen und ökologische Verantwortung einen wertvollen Beitrag für den Erhalt unserer Umwelt. Carrier ist ein Unternehmen der United Technologies Corp., einem weltweit führenden Zulieferer für die Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.carrier.com.

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Carrier installiert erstes umweltbewusstes CO2OLheat Heizsystem für den Lebensmittelhandel in Deutschland Zuzana Heroldova Anfrage senden