引言
该网站,以及与其主页相链接的附属网站,由联合技术公司的气候、控制与安防部门(以下称CCS)管理运作,并涉及它的子公司,附属公司以及/或关联公司(共同组成并总称为‘网站’)。 CCS通过该网站为用户提供包括信息,工具和服务方面的资源,而这些服务是在您接受此文陈述的所有条款,条例,制度和通告的条件下提供的。即您在使用本网站的同时,已经默认同意此使用条款;如果您不同意该条款的内容,请勿使用本网站。
CCS在任何时候,都全权保留对这些使用条款的部分条款进行转换,修改,增加和移除的决定权。您应及时定期查看与核对这些可能随时被更改的使用条款,并自行承担责任。在网站内容被更改后,您的继续访问意味着您已同意这些更改内容。只要您遵守这些使用条款的要求,CCS即赋予您个人进入和使用本网站的权利,并且是非独享和不可转让的有限权利。
免责
CCS对本网站提供信息的准确性、完整性和及时性不负责任。因为本网站所提供的仅是某些材料的一般信息,在没有咨询和参考更为准确,完整或最新的信息来源之前,请勿单独依据本网站的信息作为您决策制定的基础。对本网站信息的过分依赖,您将自行承担责任。本网站包含一些历史记录信息,并不存在内容更新的必要,仅作为参考使用。CCS保留随时更改网站内容的权利,但并不承担更新网站内容的义务。对于网站内容变更的跟进查看,您将自行负责。
网站的使用
本网站的内容包括且不限于以下形式:文件,文本,设计方案,图片,标识,图示,图像,音频片段,下载资源,插件,编码,软件,以及上述资源的选定与编排,都是CCS和它的许可方或它的内容提供者所拥有的独家财产,受版权法,商标法和其它适用法律的保护。对于网站内容的访问,复制,下载和打印仅可被用于个人的非商业目的;而且对于在访问,复制,下载和打印的材料里所体现的版权,商标或其它专利描述,不可被进行更改或删减。利用本网站内容作为其它用途在此是明文禁止的,这包括并不限于:修改,分发,传播,运用,播放,出版,上传,批复,逆向工程,以及对本网站的任何材料,信息,软件,产品或服务的派生作品的转让,销售或创造活动,或使用本网站对CCS产生竞争性目的之用。您需同意遵守本网站阐述的任何附加限制条件,它们可能随时被变更。出于各种原因,CCS保留对任何个人注册账号的拒绝和撤销,从本网站移除或禁止某人使用本网站的权利。CCS,或其许可方以及内容提供者,对本网站提供的内容保留完整所有权,包括所有相关知识产权,而且,网站提供的材料都在CCS全权处理的条件下可被随时撤销。对于您使用本网站内容可能造成的对无关CCS的第三方权利的侵犯,CCS既不作出担保,也不会出面代理。
严禁使用任何设备,程序,算法或方法,或任何相近/类似的人工处理,对本网站的任何部分或内容进行访问,获取,复制或监控活动;严禁通过本网站未提供的功能,以任何方式重制或盗取网站导航结构、架构或任何内容,以取得或试图取得任何材料,文件或信息。严禁使用包括入侵,密码解码或任何其它非法途径尝试对本网站任何未授权的部分或特色内容,或任何与本网站连接的CCS服务器系统或网络,以及本网站自行提供或借助提供的内容进行访问。
严禁探查、扫描或测试本网站或任何与其相连接网络的安全隐患,也不得破坏本网站或任何与其相连接网络的安全性与验证措施。严禁进行反查找,追踪或试图追踪本网站其他用户或访问者,以及任何其他CCS客户的个人信息,包括对任何非您所有的CCS账户进行溯源,或利用和剽窃由本网站及通过本网站所提供的任何其它服务或信息,或通过任何形式以泄露信息为目的的行为,包括并不限于本网站所提供的个人识别或信息,除了该用户本人的信息。用户同意不会对网站基建和CCS系统或网络以及任何与网站或CCS相连接的系统或网络施加无理或不成比例的负载。用户同意不会使用任何设备,软件或途径对正常工作的网站或网上正在进行的交易以及其它任何用户对网站的使用进行干扰或试图干扰。用户不得伪造标题或其它篡改标识符以伪装成任何信息或文件的本源并从/通过本网站或任何从/通过本网站提供的服务传送至CCS。用户不得伪装成其他人,或伪装成代表其他人,或冒充任何其他个人或实体。
严禁利用本网站或其任何内容进行任何非法目的的行为,或实施此使用条款禁止的活动,或为取得某种利益而从事任何违法或侵犯CCS及相关方权利的行为。
严禁使用本网站提供的联系信息进行未经授权的活动,包括营销活动。严禁使用硬件或软件试图破坏或干涉本网站的正常运行,或秘密拦截本网站的任何系统,数据或个人信息。不得以任何方式干扰或试图干扰本网站的运营。在不预先通知的情况下,CCS全权处理和保留在任何时间对用户访问或使用网站权限进行限制或终止的权利。对某用户访问或使用网站权限的终止将不会影响CCS公司按公平原则依法所享有的任何其它权利或免除的责任。
商标
本网站体现的商标,标识和服务标记都是经过注册或未注册的CCS商标,涉及它的子公司,附属公司,许可方或内容提供者,以及其它第三方机构。所有这些商标,标识和服务标记都分别由相关所有者所有。在得到网站所有者的书面许可前,本网站的任何内容都不应解释为含蓄的暗示可授予任何许可或权利来使用网站上显示的任何商标,标识或服务标志,禁止反言,除非某处有特别描述。CCS保留网站及其内容的所有权利,并明确不授予任何权利。
用户提供的材料
用户将对任何通过本网站提交的材料负责,包括所有提交材料的合法性,可靠性,适当性,独创性和版权。严禁在本网站上传,散布或以其它方式发表以下内容:(i)包括机密,专有,虚假,欺诈,诽谤,中伤,淫秽,恐吓,对隐私或形象权的侵害,对知识产权的侵犯,辱骂,非法或可能引起异议的内容;(ii)可能构成或促成刑事犯罪的,侵犯任何一方权利的,或以其它方式引起法律责任或侵犯任何法律的内容;(iii)可能包含程序病毒,政治活动,连锁信,邮件群发,或任何形式垃圾邮件的内容。严禁使用虚假的邮件地址或其它识别信息,冒充任何个人或实体,或以其它方式对任何内容的本义进行误导。不得在本网站上传商业性内容。
CCS和其附属单位对用户提交的材料,除非有特别说明,拥有无限制,非独享,免版税,永久性,不可撤销和全权可再授权的权利,来对这些材料进行使用,重制,修改,采纳,出版,翻译,创作派生作品,并在全球任何媒体上分发和展示。对于用户个人或他人代为提供给CCS的任何想法,观点或技术,CCS及其附属单位有权免费对其进行运用。对于用户提交材料的相关联名称,CCS及其附属单位有权在自主选择的条件下使用。所有通过该网站提交的个人信息将根据网站的在线隐私制度进行处理和使用。用户应全权控制和管理其在网站发布的所有内容;内容的准确性;对提交内容的使用不会违反此文的任何条款,不会造成对任何个人或实体的损害;用户将承担因其内容引起的所有索赔事项,用户将对上述所有承担代表和担保责任。
CCS无义务在本网站发布,推送,传播,分发或以其它方式提供任何材料,包括用户提交的材料,对于从网站里将任何材料进行移除,我们拥有在任何时间全权决定的权利。
第三方链接
本网站可能包含指向其它网站的链接,其中一些由CCS或它的附属公司控制运营,而其它由第三方机构控制。这些链接是为了给用户提供方便而提供的额外信息获取渠道。CCS对于第三方网站或任何其它网站提供的内容或任何可能通过那些网站提供的产品及服务,不负任何责任。对于第三方网站上提供的指向其它网站的链接,并不意味CCS已经对其认可,赞同或推荐使用。任何其它关联网站的使用条款和条件可能会有不同。CCS对于用户因使用任何链接指向的网站所产生的任何损失,损害或因其它招致的追责,不负任何责任。
保证条款/责任范围
您需自行承担使用本网站的风险。本网站内容是建立在“事实”和“存在”的基础上的。对于限制或终止用户对网站内容或部分内容的访问权限,CCS保留全部权利。CCS明文拒绝承诺和担保任何形式的行为活动,包括:明示的或默示的,包含并不限制于为达到某种目的的适销性和适合性的可能隐含的担保,和对任何本网站材料的非侵权性以及可能隐含的对履约过程及交易过程的担保;同时对于访问本网站的无间断性或无误性不做担保;对网站的保密性不做担保;对本网站及其服务器的无病毒性不做担保;对本网站信息的完整性,准确性和及时性不做担保。用户在本网站下载的任何材料,由用户独立对其进行自由裁量和风险承担。因本网站下载的资源所导致的电脑系统损坏或数据丢失,用户应自行负责。用户从CCS或通过/从本网站获取的任何口头的或书面的建议或信息,都不会产生任何形式的担保行为。对于本网站材料的使用,CCS不做任何担保或出面代理,这包括材料的完整性,正确性,准确性,充分性,实用性,及时性,可靠性或其它方面。在某些司法辖区,当地法律可能不支持上述担保免责声明,所以该声明可能不适用于某些用户。
用户应承认和同意对其使用本网站负全部责任。用户通过本网站发出或获取的信息,可能会被未授权方拦截。本网站对用户的开放是免费的,用户应承认和同意自行承担使用本网站的风险。用户应明确,并承认和同意,在当前适用法律允许的最大范围内,不管是CCS还是其下属公司,供应商或第三方内容提供者,都不会对任何下述情况承担责任:包括直接的,间接的,惩罚性的,惩戒性的,偶然的,特殊的,后果性的和其它与本网站关联的任何原因,或用户通过本网站链接访问的任何其它网站,或对用户发起沟通要求的回应或未能回应,或因延迟和没有能力使用本网站,或因本网站内部的任何信息,产品或服务的广告或从本网站购买的上述项目,或对本网站上任何提交或发布的材料的移除或删减,以及其它任何方面因使用本网站所引起的和导致的伤害,不管是基于合同,侵权行为,严格责任或其它形式,即使CCS及其附属公司和供应商已被告知可能存在的损害。该免责声明适用且不限于任何因以下各项引起的损害或伤害:未履行合同,误差,疏忽,中断,删除,瑕疵,操作或传输延迟,计算机病毒,文件崩溃,通讯线故障,网络或系统运行中断,用户收益损失,或任何记录或数据的被窃,毁坏,未授权访问,变更,丢失或被使用,以及任何其它的有形或无形损失。用户需明确承认和同意,无论是CCS还是其供应商都不会为任何其他用户做出的任何诽谤,攻击或违法行为负责。用户个人对上述免责声明的自我变更或同CCS的任何争议都视为该用户停止对网站的使用。用户与CCS需同意,任何因本网站或与网站相关的诉因需在诉因形成1年内启动,否则视为该诉因永久被禁止。
赔偿
因使用本网站和任何因违犯使用条款引起或导致的后果,用户同意赔偿和保护CCS和其附属公司以及其办公人员,管理者,雇员,合约商,代理人,许可方,服务供应商,分包商和供应商,使他们免受损害,其中包括任何损失,追责,费用,伤害与损耗,以及合理的律师费用和庭审费用。如用户对网站造成技术性损坏或系统传输到用户或他人处,用户同意对由此引起或导致的任何损失,追责,费用,伤害与损耗,以及合理的律师费用和庭审费用负责。CCS保留自费独立承担对任何事件的辩护和掌控,或由用户进行赔偿,在这种情况下,用户应同意与CCS合作对某事件进行辩护。
管辖权
T美国康涅狄格州的法律对这些使用条款和用户对网站的使用起管理和解释作用,位于康涅狄格州的法院对任何因这些使用条款引起的或相关的行为起管辖权,用户需对此无可撤销的承认和同意。CCS认识到全球任何司法辖区的用户都可以访问本网站,但我们没有实际能力来阻止这种访问行为。本网站是以遵循美国康涅狄格州的法律为基础进行设计的。如果用户在访问和使用过程中,发现本网站上的任何材料,和用户当地的法律相悖,则本网站不适合该用户,应停止对其访问和使用。用户应自主了解当地法律并遵循之,且自行负责。
条款的变更
在不预先通知的情况下,CCS可能在任何时候对这些使用条款的任何部分进行增加,变更或移除。任何对这些使用条款的变更或任何在本网站发布的条款,在它们被发布后立即生效。如用户在网站内容变更发布后继续使用本网站,将自动视为对该变更的接受。在不预先通知的情况下,CCS可能会随时---临时或永久的---增加,变更,中止,移除,或暂停网站上发布的其它内容,包括网站上描述或描绘的产品特性和规格。.
整个协议
T基于此文的主题,该协议及任何本网站发布的条款或运作规则共同构成了用户和CCS间的整个契约与协议,并取代此前或同期的在各团体间进行的基于本文主题的沟通和建议,无论是口头的或书面的。基于对网站的使用或相关问题,这些使用条款的印刷版应为司法或行政程序所接受,并与其它商业文件和记录一样以同种程度和同种条件生成打印版并进行存档。任何因本网站或与网站相关的基于用户对网站使用的诉因需在索赔或诉因形成1年内启动。如果此协议的任何部分的规定是非法、无效或无法强制履行的,那么该协议的余下规定仍然有效。
其它
本网站的某些内容和功能需注册后方能使用。考虑到您对本网站的使用,在注册时,您同意提供真实,准确,最新的和完整的个人信息。本网站的某些内容和功能需使用密码访问。用户需对密码的安全性自行负责。在使用密码时,用户同意对任何声明以及作为或不作为负责。如果用户有任何理由认定或觉察自己密码的丢失、被盗或未授权使用,应立即告知CCS。CCS假定接收到的任何通过用户密码发送的沟通行为都是用户本人的行为,除非CCS收到密码被盗通知。
如果这些使用条款的任何规定的内容对某些法院或其它有合法管辖权的法庭不具效力或不能强制履行,那么对这些规定应在最大限度上进行限制和淘汰,并取而代之有效的且可以最好体现这些使用条款意图的规定,使得这些使用条款可以保持完全的效力和效果。对于用户对网站的使用,这些使用条款构成了用户和CCS间的整个协议内容,而用户和CCS间的任何其它书面或口头契约以及之前存在的协议都被取代和取消。除了用户和CCS间的购买协议,CCS不接受对这些使用条款的任何异议,而且所有此类提议都会被立即拒绝。如果CCS未能坚持对这些使用条款进行严格实施,并不能视为对使用条款相关的任何规定或权利的放弃,而且,CCS和用户或其它单位间的任何行为过程也不能被认为是对使用条款相关规定的修改。这些使用条款也不能被解释和翻译为对任何第三方机构的授权或补救。
感谢您访问我们的网站。
此版由CCS Intellectual Property部门于2013年12月16日作最新更新。
联合技术公司版权所有。