Сравнительные испытания подтверждают: агрегаты Carrier Transicold обеспечивают более высокую топливную эффективность на фоне роста цен на дизельное топливо

РЮЭЙ-МАЛЬМЕЗОН, Франция -

По мере того как цены на топливо продолжают расти, а давление на операционные расходы усиливается, компании по всей отрасли рефрижераторных перевозок ищут проверенные решения, которые помогут защитить рентабельность без ущерба для производительности и надежности. Новые сравнительные испытания показывают, что температурно-контролируемые агрегаты Carrier Transicold Vector® для полуприцепов обеспечивают значительное повышение топливной эффективности и экономию затрат. Carrier Transicold входит в состав Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), мирового лидера в области интеллектуальных климатических и энергетических решений.

В ходе испытаний, проведённых на оборудовании заказчиков по методике реальных условий эксплуатации, а не в искусственных условиях: оценивались однокамерные системы Carrier Transicold Vector S 15 и Vector High Efficiency (HE) 17. Эти результаты соответствуют отзывам операторов автопарков, полученным в реальных условиях: агрегаты Carrier Transicold обеспечивают снижение расхода топлива без ущерба для температурных характеристик, что напрямую способствует достижению операторами целей в области устойчивого развития и повышению их прибыльности. 

В ходе недавних сравнительных испытаний, проведенных в различных условиях эксплуатации,  Vector S 15 продемонстрировал на 30 % более высокую топливную экономичность в режиме непрерывной работы и на 20 % — в режиме «старт-стоп» по сравнению с аналогичной моделью конкурента, что привело к непосредственному сокращению расходов на топливо и выбросов для реальных операторов автопарков. Для задач с высокими требованиями более мощная модель Vector HE 17 позволяет еще больше увеличить эти показатели, обеспечивая на 16 % более высокую эффективность по сравнению с Vector S 15, как было продемонстрировано в ходе отдельного испытания, благодаря передовой технологии инвертора, которая регулирует мощность в соответствии с фактической нагрузкой.

«Рост цен на топливо уже влияет на решения о закупках по всему транспортному сектору и в логистике, и автопаркам нужны проверенные решения, а не обещания», — отметил Скотт Дарган,  директор и генеральный менеджер Carrier Transicold в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. «Результаты наших последних испытаний подтверждают, что агрегаты Carrier Transicold обеспечивают явную экономию топлива, когда важны каждая доставка и каждый литр топлива. Это лишь отправная точка для нас в дальнейшем совершенствовании наших решений и в ознакомлении клиентов с новейшими технологиями холодильной цепи, позволяющими еще больше снизить расход топлива, оптимизировать работу автопарка и максимально повысить операционную эффективность».

Полуэлектрическая установка Carrier Transicold Vector S 15 оснащена двигателем с регулируемой скоростью, обеспечивающим холодопроизводительность 15 кВт. Благодаря использованию передовых технологий для обеспечения высокой производительности и топливной эффективности она дает преимущества в области устойчивого развития, включая 30%-ную экономию топлива, зафиксированную в прямых сравнительных испытаниях.

Carrier Transicold Vector HE 17 оснащен электрическим спиральным компрессором с экономайзером в сочетании с инновационной инверторной технологией, что позволяет непрерывно адаптировать скорость компрессора и нагрузку в соответствии с потребностью в охлаждении. С Vector HE 17 операторы также получают высокую эффективность при работе от электросети — как при подключении к сети на базе, так и в пути через установленный на шасси аккумуляторный блок [R]eCool от Carrier Transicold.

«Однокамерные агрегаты для полуприцепов — это основа рефрижераторных перевозок по всей Европе, и сегодня операторам как никогда необходимы проверенные, надежные и высокоэффективные технологии. Carrier Transicold гордится тем, что может предложить это благодаря своим зарекомендовавшим себя решениям», — добавил Дарган.

Помимо конструкции самих агрегатов, Carrier Transicold повышает топливную экономичность за счет широкого портфеля решений, включая солнечные панели для снижения нагрузки на двигатель, сервисные контроакты BluEdge для проактивного поддержания характеристик и управления затратами, а также Lynx Fleet для мониторинга в реальном времени и повышения эффективности на основе полученных данных. Для клиентов, стремящихся полностью отказаться от использования топлива, компания Carrier Transicold также лидирует в переходе на полностью электрические решения для холодильной цепи во всем своем модельном ряду транспортных средств.

Для получения дополнительной информации о продукции Carrier Transicold посетите сайт www.carriertransicold.eu или страницу Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration в LinkedIn.

О компании Carrier Transicold

Carrier Transicold помогает совершенствовать доставку грузов, требующих температурного контроля, предлагая широкий модельный ряд агрегатов для решения задач любой сложности, дополнительные возможности по мониторингу холодильной цепи, а также полному сервисному сопровождению. Уже более 50 лет компания Carrier Transicold является лидером в своей отрасли, предлагая клиентам во всем мире передовые, энергоэффективные и экологически устойчивые холодильные системы и генераторные установки для контейнеров, установки прямого привода и дизельные агрегаты для грузовых автомобилей, а также холодильные установки для полуприцепов. Компания Carrier Transicold входит в состав Carrier Global Corporation — мирового лидера в области интеллектуальных климатических и энергетических решений, стремящегося создавать инновации, которые обеспечивают комфорт, безопасность и экологическую устойчивость. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.carriertransicold.eu. Подписывайтесь на страницу Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration в LinkedIn.

Carrier Vector S 15 and Vector HE Trailer Refrigeration Units