Elettrificazione della catena del freddo: Carrier Transicold presenterà l'innovativo sistema di refrigerazione retrofit [R]eCool alla fiera Solutrans 2025

RUEIL-MALMAISON, Francia -

Scoprite la soluzione di retrofit elettrico e l’intera gamma di soluzioni sostenibili di Carrier Transicold presso il padiglione 4, stand D 065

Carrier Transicold presenterà [R]eCool, una soluzione di retrofit elettrico per i gruppi frigoriferi Vector ®, alla fiera Solutrans 2025, che si terrà dal 18 al 22 novembre presso l'EUREXPO di Lione. Presentata nel 2023 come una delle prime soluzioni di raffreddamento retrofit engineless nel settore del trasporto refrigerato, [R]eCool consente agli operatori di convertire le unità refrigerate a gasolio sui semirimorchi in funzionamento ibrido o completamente elettrico, riducendo sostanzialmente le emissioni legate al diesel, abbassando le spese di carburante, riducendo al minimo il rumore e aumentando al contempo il valore delle flotte esistenti. Carrier Transicold è un'azienda di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondiale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l’energia.

“Si tratta di una pietra miliare fondamentale nel percorso verso il trasporto refrigerato completamente elettrico”, ha affermato Jean-Michel Vadecard, Product Director, Truck Trailer International, Carrier Transicold. “Con oltre due decenni di esperienza nella tecnologia E-Drive, abbiamo progettato il sistema [R]eCool per consentire agli operatori delle flotte di elettrificare facilmente la loro flotta esistente. Questo sistema offre una soluzione elettrica al 100% progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della logistica urbana aumentando al contempo il valore delle flotte esistenti”.

In che modo [R]eCool sta rimodellando il trasporto refrigerato urbano

  • Integrazione flessibile: [R]eCool sarà disponibile per le nuove installazioni su semirimorchi e compatibile con i gruppi Vector esistenti, consentendo un retrofit semplice senza modifiche al telaio. Carrier Transicold ha collaborato a stretto contatto con i principali allestitori per garantire la compatibilità del sistema e la facilità di installazione. Di conseguenza, le installazioni tipiche possono essere completate in meno di un giorno.
  • Funzionamento elettrico a batteria, engineless: [R]eCool fornisce raffreddamento elettrico durante il percorso. Il sistema si ricarica tramite una presa di riserva trifase standard per unità refrigerata quando il veicolo è parcheggiato, mentre una batteria ad alta capacità installata sotto il telaio alimenta il gruppo durante il trasporto.
  • Adatto all'uso urbano: il sistema è progettato per rispettare le più severe normative europee in materia di ambiente urbano, eliminando l'uso del motore diesel nel punto di consegna e riducendo il rumore di funzionamento.
  • Certificazione per sicurezza e CEM: Il sistema è certificato secondo gli standard R100 (sicurezza per l’alta tensione) e R10 (compatibilità elettromagnetica). Sfrutta la tecnologia elettronica di alimentazione avanzata di Addvolt, convalidata in condizioni estreme. Si prevede che il pacco batterie abbia una durata di oltre 12 anni, favorendo il riutilizzo sostenibile a lungo termine nei semirimorchi. Carrier ha acquisito Addvolt all'inizio di quest'anno, rafforzando il suo impegno verso l'elettrificazione e l'innovazione nella refrigerazione sostenibile per i trasporti.

 I partecipanti a Solutrans avranno l'opportunità unica di sperimentare [R]eCool in azione attraverso dimostrazioni dal vivo presso lo stand esterno di Carrier Transicold. Queste dimostrazioni mostreranno come [R]eCool, in combinazione con Lynx Fleet, stia facendo progredire il trasporto refrigerato consentendo il monitoraggio in tempo reale, l'analisi predittiva e l'integrazione perfetta con le operazioni della flotta.

Per saperne di più sulle soluzioni di elettrificazione di Carrier Transicold, visitate www.carriertransicold.eu

Informazioni su Carrier Transicold

Carrier Transicold aiuta a migliorare il trasporto e la consegna di carichi a temperatura controllata con una linea completa di dispositivi e servizi per la visibilità sui trasporti refrigerati e sulla catena del freddo. Per oltre 50 anni, Carrier Transicold è stata un leader del settore, fornendo ai clienti in tutto il mondo avanzati sistemi di refrigerazione per container e set di generatori, sistemi di refrigerazione per unità motrici diesel a trazione diretta e semirimorchi, energeticamente efficienti e sostenibili per l’ambiente. Carrier Transicold fa parte di Carrier Global Corporation, leader globale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l'energia che contano per le persone e il nostro pianeta per le generazioni a venire. Per ulteriori informazioni, visitate www.carriertransicold.eu Seguite Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration su LinkedIn.