Carrier Transicold se presenta en Solutrans 2025: Refrigeración inteligente. Electrificación En todas partes.

RUEIL-MALMAISON, Francia -

Descubra y conozca la amplia oferta de soluciones sostenibles de Carrier Transicold en Solutrans, pabellón 4, stand D 065.

Carrier Transicold presentará su completa cartera de soluciones que combinan eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad en Solutrans 2025, que se celebrará del 18 al 22 de noviembre en Lyon EUREXPO. Carrier Transicold es parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial en soluciones inteligentes para el clima y la energía.

Lo más destacado de Carrier Transicold Solutrans 2025:

El sistema de reequipamiento de baterías enchufable [R]eCool para equipos frigoríficos Vector® permite a los operadores convertir semirremolques impulsados por diesel a un funcionamiento híbrido o totalmente eléctrico. Esta solución reduce las emisiones, disminuye los costes de combustible y minimiza el ruido, al tiempo que aumenta el valor de la flota. Certificado conforme a las normas R100, [R]eCool aprovecha la avanzada tecnología de electrónica de potencia de Addvolt, con un pack de baterías que se espera que ofrezca una vida útil de más de 12 años. Los asistentes podrán ver demostraciones en directo de [R]eCool en el espacio de exposición exterior de Carrier Transicold.

El eCool-Drive de Carrier Transicold es el primer convertidor de potencia diseñado para unidades tractoras eléctricas, que transforma la corriente continua de alto voltaje de la batería del tractor en corriente alterna para los equipos frigoríficos. Esta tecnología, presentada en Solutrans, electrifica los equipos frigoríficos diesel existentes y permite una conexión perfecta entre cualquier semirremolque frigorífico y un tractor 100 % eléctrico.

Carrier Transicold también presentará el Syberia 14 eCool, una solución totalmente eléctrica para camiones medianos y pesados, junto con el Pulsor 400 E en una furgoneta Renault Master e-Tech, una solución práctica para reparto totalmente eléctrica, ideal para los productores de alimentos. De la gama High Efficiency (HE), Carrier Transicold mostrará el galardonado Vector 19 de baja emisión de dióxido de carbono (CO₂), el Vector HE 17, uno de los equipos con mejor coste total de propiedad de su categoría, y el  equipoSupra HE 13 multitemperatura, diseñado para camiones y ahora compatible con biodiésel B100.

Los visitantes también podrán ver la nueva versión del Vector HE 19 con un consumo de combustible optimizado, que incorpora un sistema de control avanzado y un régimen intermedio del motor de 1.500 rpm, lo que reduce el consumo de combustible hasta un 19 % en condiciones de funcionamiento reales en comparación con los equipos sin esta característica, al tiempo que mantiene un control preciso de la temperatura. Esta mejora estará disponible en 2026 como actualización para las flotas existentes.

La plataforma telemática digital Lynx Fleet de Carrier Transicold ahora cuenta con un seguimiento en tiempo real de las emisiones de CO₂ y los costes de combustible, con informes que cumplen con marcos normativos como VECTO. Un motor de recomendaciones inteligente ofrece medidas personalizadas para mejorar la eficiencia energética y respaldar el progreso hacia los objetivos climáticos europeos.

Por último, en la edición de este año de Solutrans, Carrier Transicold presentará en primicia su marketplace digital con más de 20.000 piezas y accesorios y que pronto se expandirá por toda Europa.

Con estos avances, Carrier Transicold refuerza su compromiso con la transición energética en el transporte refrigerado, combinando progreso tecnológico, rendimiento operativo y responsabilidad medioambiental.

Para obtener más información sobre Carrier Transicold, sus productos y servicios, visite www.carriertransicold.eu.

Acerca de Carrier Transicold
Carrier Transicold ayuda a mejorar el transporte y envío de mercancías en temperatura controlada con una completa gama de equipos y servicios para el transporte refrigerado, así como la trazabilidad de la cadena de frío. Desde hace más de 50 años, Carrier Transicold lidera este sector, proporcionando a clientes de todo el mundo avanzados sistemas de refrigeración de contenedores y generadores energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, equipos de camión polea motor y diésel y sistemas de refrigeración para tráiler. Carrier Transicold forma parte de Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones inteligentes de climatización y energía que benefician a las personas y a nuestro planeta para las generaciones venideras. Para más información, visite https://www.carrier.com/truck-trailer/es/es/. Siga a Carrier en Twitter @SmartColdChain y en LinkedIn en Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.