Carrier Transicold stellt [R]eCool vor: die [R]evolution der Elektrifizierung von Kühlanhängern

RUEIL-MALMAISON, Frankreich -

Das Batteriesystem mit 38,5 kWh ermöglicht den Betrieb elektrischer und hybrider Trailer-Kühlaggregate in neuen und bestehenden europäischen Flotten und bietet einen Mehrwert in jeder Phase des Lebenszyklus.

Carrier Transicold hat heute [R]eCool vorgestellt, ein Batteriesystem mit 38,5 kWh für Transportkühlaggregate (TRUs) von Anhängern. Die Lösung ist für den gesamten Lebenszyklus konzipiert: Sie versorgt elektrische oder hybride TRUs in Flotten, kann zwischen Fahrzeugen übertragen und nach ihrer Nutzung im Transportbereich in stationären Energieanwendungen weiterverwendet werden. [R]eCool ist ab sofort europaweit sowohl für Neuanlagen in Anhängern als auch zur Nachrüstung bestehender Vector® HE, Vector® und kompatibler TRUs anderer Hersteller erhältlich. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Eine neue Ära der Energieversorgung für die Kühlkette

Diese Energielösung für den gesamten Lebenszyklus wurde entwickelt, um die Elektrifizierung von TRUs einfacher, flexibler und langlebiger zu machen. Mit einer Lebensdauer von bis zu 16 Jahren – länger als die typische Nutzungsdauer des Anhängers, den sie versorgt – ist [R]eCool dafür ausgelegt, über verschiedene Nutzungsphasen und Einsatzbereiche hinweg produktiv zu bleiben. Das geräuscharme Plug-in-System ermöglicht vollelektrische oder hybride Kühlung und unterstützt den dieselfreien Betrieb in Niedrigemissionszonen (LEZs), während im Hybridmodus die für längere Transportstrecken erforderliche Reichweite erhalten bleibt. [R]eCool hilft Betreibern dabei, städtische Zufahrtsbeschränkungen und Umweltvorgaben einzuhalten, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen.

Energie für jede Phase einer Flotte

  • [R]etrofit: Hybride Kühlkettenlösung – Bestehende Flotten elektrifizieren, ohne vorhandene Aggregate auszutauschen. Unterstützt gemischte Flotten, einschließlich kompatibler Trailer-Aggregate anderer Hersteller.
  • [R]un: Optimierter Betrieb – Bietet leistungsstarken elektrischen oder hybriden Betrieb und ein intelligentes Energiemanagement zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und Verlängerung der Betriebszeiten.
  • [R]edeploy: Flottenwert verlängern und sichern – Die Batterie kann bei veränderten Flottenanforderungen zwischen Fahrzeugen übertragen werden und schützt so den langfristigen Wert der Investition.
  • [R]euse: Second Life über den Transport hinaus – Die Batterie kann für stationäre Energieanwendungen weiterverwendet werden, beispielsweise für das Energiemanagement in Lagerhäusern, und so ihre produktive Lebensdauer über den Straßeneinsatz hinaus verlängern.

„Strengere Emissionsvorschriften, steigende Kraftstoffkosten und die zunehmenden Anforderungen an die Dekarbonisierung setzen Kühlkettenbetreiber in ganz Europa enorm unter Druck“, sagte Victor Calvo, Vice President & General Manager, International Truck Trailer, Carrier Transicold. „Die meisten Batterielösungen lösen eines dieser Probleme für ein Fahrzeug in einer bestimmten Phase seines Lebenszyklus. [R]eCool entwickelt sich gemeinsam mit der Flotte weiter – von der Nachrüstung über die Weiterverwendung in anderen Fahrzeugen bis hin zur erneuten Nutzung, und schafft so über mehrere Lebenszyklen hinweg nachhaltigen Mehrwert. Das ist der Wandel, den unsere Kunden fordern: Elektrifizierung, die nicht endet, wenn ein Anhänger ausgemustert wird.“

[R]eCool basiert auf der Leistungselektronik- und Energiemanagementtechnologie von Addvolt, einem portugiesischen Unternehmen für die Elektrifizierung des Transportwesens, das 2025 von Carrier übernommen wurde.

Langfristige Unterstützung

[R]eCool wird von mehr als 800 Carrier Transicold Servicecentern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützt und gewährleistet damit fachkundige Betreuung und Betriebskontinuität. In Kombination mit Lynx Fleet zur datengestützten Optimierung und BluEdge-Serviceverträgen zur Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg sorgt [R]eCool langfristig für Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Die [R] Ära beginnt. Gemeinsam. Ein Leben lang.

Die Markteinführung von [R]eCool markiert den Beginn einer neuen Ära der Elektrifizierung der Kühlkette, die auf starker Zusammenarbeit, Kreislaufwirtschaft und dem Anspruch basiert, keine Kompromisse zwischen Nachhaltigkeit und Leistung einzugehen. Carrier Transicold lädt Flottenbetreiber ein, Teil dieses Wandels zu werden und ihre Erfahrungen mit der Elektrifizierung sowie die praktischen Auswirkungen saubererer und intelligenterer Kühllösungen zu teilen. Weitere Informationen zu [R]eCool finden Sie unter www.carriertransicold.eu.

Über Carrier Transicold

Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze sowie Transportkühlmaschinen für Lkw und Anhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, der sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben hat, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Alltag bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration auf LinkedIn.

Carrier Transicold [R]eCool Press Release Graphic