Österreichs erster Wasserstoff-Kühlsattelzug fährt mit elektrischer Kühl-Technologie von Carrier Transicold
Georgsmarienhütte/Innsbruck -
Die österreichische Supermarktkette MPreis hat offiziell den Testbetrieb mit dem landesweit ersten Kühlsattelzug mit Wasserstoff-Antrieb zur Belieferung seiner Supermärkte in Tirol gestartet. Der Brennstoffzellen-Lkw, der von der JuVe Automotion GmbH (JuVE) mit Sitz in Innsbruck betrieben wird, ist mit einer vollelektrischen Kühlung von Carrier Transicold ausgestattet. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Der Auflieger verfügt über ein herkömmliches Carrier Vector Stirnwandkühlgerät, das dank der innovativen E-Drive-Technologie vollständig elektrisch betrieben werden kann. Die Sattelzugmaschine ist mit einer Carrier Powerbox ausgerüstet. Dieser Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent wandelt den 700-Volt-Gleichstrom des Brennstoffzellen-Antriebs in 400-Volt-Dreiphasenstrom für den Betrieb des Kühlsystems im Auflieger um.
„Dank des Powerbox-Moduls können wir die bestehende Kühlauflieger-Flotte mit Carrier-Kühlaggregaten ohne weitere Umbauten auch mit den neuen Brennstoffzellen-Fahrzeugen von Hyzon betreiben“, sagt Thomas Thaler, Geschäftsführer von JuVe. „Die Kombination aus Brennstoffzellenantrieb und elektrischer Kühlung weist eine unschlagbar günstige CO2-Bilanz auf“, erklärt Thaler.
Die Sattelzugmaschine ist mit einer 120 kW starken Brennstoffzelle sowie zwei Batterien mit mit zusammen 140 kWh Kapazität ausgestattet. Während im überwiegenden Fahrbetrieb die Brennstoffzelle ausreichend Leistung für Antrieb und Kühlung liefert, unterstützen die Batterien bei Spitzenbelastungen, etwa bei Bergfahrten.
JuVe hat sich auf den Aufbau und Vertrieb einer Wasserstoffservice-Infrastruktur sowie den Betrieb einer Brennstoffzellen-Lkw-Flotte spezialisiert. Der Pilotkunde wird das familiengeführte Einzelhandels-Unternehmen MPreis mit seinen rund 300 Filialen und einer Flotte von derzeit rund 40 Lkw sein. Rund 25 weitere Brennstoffzellenfahrzeuge will JuVe im Auftrag anderer Kunden betreiben.
Die elektrische Kühltechnologie von Carrier unterstützt das 2030 Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziel des Unternehmens, den CO2-Fußabdruck seiner Kunden um eine Gigatonne zu reduzieren.
Mehr Informationen über Carrier Transicold sowie seine Produkte und Dienstleistungen unter www.carriertransicold.de. Carrier Transicold ist auch auf Twitter: @SmartColdChain sowie auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.
Über Carrier Transicold
Carrier Transicold hilft bei der Verbesserung des Transports und der Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem vollständigen Programm an Geräten und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz in der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen, energieeffizienten und umweltverträglichen Containerkühlsystemen und -aggregaten, direktangetriebenen und Diesel-LKW-Aggregaten sowie Kühlsystemen für Anhänger. Carrier Transicold ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.