Skip to main content
Project_profile_supermarket_banner_2 Project_profile_supermarket_square

Location d'une solution de refroidissement saisonnière pour un supermarché

Description du projet

Situé à Neuilly-sur-Marne (93), un supermarché et ses trois boutiques adjacentes nécessitaient une solution de location de refroidissement durant les mois d’été, de juin à septembre. Le besoin était crucial pour maintenir un environnement de travail confortable pour les employés et garantir le bon fonctionnement des activités commerciales, surtout pendant les périodes de chaleur intense.

Pour répondre à ce besoin, un groupe de refroidissement 30RB522 a été loué pendant quatre mois, permettant ainsi au client de ne pas investir dans une installation fixe.

Supermarché,
Neuilly-sur-Marne (93)
Location d‘un
groupe de
refroidissement​ 30RB522

Contexte

Le supermarché avait besoin d’un système de refroidissement efficace qui répondrait à une demande annuelle récurrente. Cela était essentiel pour maintenir un environnement de travail agréable, en particulier pendant les horaires nocturnes, assurant ainsi le confort des employés travaillant de nuit.

Défis et solutions​

Le principal défi de ce projet consistait à assurer une baisse des températures. Le groupe de refroidissement 30RB522 s’est avéré être la solution idéale dans ce contexte.

Loué pour quatre mois, ce groupe a été configuré pour fonctionner efficacement de jour comme de nuit, garantissant un environnement agréable pour tous les employés et les clients.

L’installation de la machine devait être effectuée très tôt le matin pour éviter les perturbations liées à la circulation dense près du site.

La complexité du chantier incluait le grutage à 30 mètres du camion et à 15 mètres de haut, ainsi que le raccordement à un réseau d’eau glacée existant.

Ces exigences nécessitaient des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité et la précision de l’opération.

De ce fait, le positionnement du groupe de refroidissement sur le parking de la terrasse du magasin a été réalisé grâce à une grue mobile.

Ce projet, renouvelé chaque année, a permis de répondre efficacement aux besoins saisonniers de refroidissement du supermarché et de ses boutiques sans nécessiter d’investissement dans une solution fixe.

RÉFÉRENCE