Solution de chauffage sur mesure pour un cirque renommé
Description du projet
Carrier Location a récemment réalisé un projet de location de chauffage mobile au fioul pour répondre aux besoins spécifiques d’un cirque itinérant. Ce projet concernait la fourniture et l’installation de 16 canons à air chaud sur la pelouse de Reuilly à Paris, lieu emblématique où se produit un cirque traditionnel renommé. La durée de la location s’étendait sur 13 semaines, de novembre à janvier 2024.
6 canons à air chaud ont été positionnés sur l’enceinte principale, où se déroulent les spectacles, pour assurer une distribution uniforme de la chaleur, garantissant ainsi le confort des occupants même par temps froid.
Parallèlement, des tentes supplémentaires, dédiées à des fonctions telles que la régie ou d’autres besoins logistiques, ont également été équipées de canons à air chaud pour assurer le bon déroulement des opérations dans tout l’espace du cirque.
Cirque itinérant,
Paris (75)
Location de 16
canons à air chaud
Le cirque nécessitait une infrastructure de chauffage adéquate pour garantir le confort des spectateurs et des artistes pendant les mois d’hiver. Avec des spectacles prévus dès le début de la saison, il était impératif que l’installation du chauffage soit réalisée dans un délai restreint et que le démontage puisse être effectué rapidement à la fin de la saison.
Défis et solutions
Le principal défi de ce projet résidait dans le délai serré pour l’installation du chauffage mobile au fioul. Compte tenu du démarrage rapide des spectacles après la mise en place de la structure, il était impératif de ne pas retarder la mise en place des équipements. Pour relever ce défi, Carrier Location a mobilisé une équipe de 4 techniciens expérimentés en amont, prêts à commencer l’installation dès que la structure était prête. Cette anticipation a permis de minimiser les temps morts et de garantir que le chauffage serait opérationnel en temps voulu.
De plus, la planification du démontage rapide à la fin de la saison a été prise en compte dès le début du projet. En prévoyant les étapes de démontage et en utilisant des équipements facilement déplaçables, Carrier Location a assuré une transition fluide à la fin de la période de location, minimisant ainsi les perturbations pour le cirque et ses activités.
Grâce à une collaboration étroite avec le représentant du cirque et à une planification minutieuse des opérations, Carrier Location a relevé avec succès le défi de fournir une solution de chauffage mobile fiable pour ce cirque traditionnel à Paris, contribuant ainsi au confort et au succès continu des spectacles pendant la saison hivernale.