Les dernières nouveautés Produits de Carrier Transicold pour une durabilité et efficacité optimales

Sep 21, 2016

RUEIL-MALMAISON, France

Stand E15, Hall 27, IAA Show, Hanovre, Allemagne, 22 – 29 septembre 2016

Carrier Transicold présente sa nouvelle gamme d'évaporateurs destinés aux unités de réfrigération Supra® et Vector™ à l'occasion du salon IAA. Ces nouveaux évaporateurs sont présentés aux côtés d’autres modèles de la marque sélectionnés spécifiquement pour illustrer l'étendue de la gamme Carrier Transicold pour les véhicules utilitaires légers, les camions porteurs et les semi-remorques. Carrier Transicold, opérant en France sous le nom de Carrier Transicold France, fait partie d'UTC Climate, Controls & Security, une branche de la société United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Ces nouveaux évaporateurs sont conçus pour les applications multi-température et affichent un nouveau design – les modèles sont disponibles en quatre largeurs allant de 700 millimètres à 2 200 millimètres.

Sa configuration évite les projections d’eau dues au dégivrage sur la marchandise et une meilleure évacuation de l’eau. Ils peuvent être installés rapidement et facilement sur les camions porteurs et les semi-remorques, et un système de démontage rapide permet de faciliter leur réparation et leur entretien pendant leur longue période d’utilisation.

Le groupe Supra® équipé d’un pack faibles émissions

Le groupe frigorifique Supra, incluant un pack faibles émissions minimisant l'impact sur l'environnement, vient compléter l'arrivée des nouveaux évaporateurs.

Le pack faibles émissions repose sur trois éléments clé dont un moteur diesel propre réduisant la quantité de particules rejetées de plus de 50% par rapport à un moteur diesel conventionnel, associé à un kit Carrier de réduction des nuisances sonores qui permet au système de fonctionner plus silencieusement. Cet équipement réduit le niveau sonore émis par le système, le révélant idéal pour les véhicules utilisés lors de missions urbaines et de livraisons nocturnes. Cette unité peut également être proposée dans une version City, répondant aux normes PIEK en fonctionnant en dessous des 60 décibels.

Ce pack faibles émissions se combine également à l'utilisation du réfrigérant R-452A qui offre les mêmes performances de réfrigération, d’efficacité énergétique, de fiabilité et la même charge en réfrigérant que le réfrigérant standard R-404A, mais offre une réduction de 45% de Potentiel de Réchauffement Global (PRG).

Le nouveau réfrigérant R-452A est disponible en option en remplacement du réfrigérant R-404A sur les gammes Vector, Supra et Pulsor™.

Un moteur au Gaz Naturel Compressé (GNC) pour le Supra

Le stand propose également la projection d'une vidéo présentant le moteur prototype au GNC de Carrier Transicold. Cette nouvelle source d’énergie permet de réduire de façon significative les émissions polluantes – 95% de réduction des émissions de particules, 70% pour les émissions d'oxyde d'azote – ainsi que les nuisances sonores. Elle permet également de réduire le coût d'utilisation, le tarif du Gaz Naturel Compressé en tant que carburant se révélant systématiquement plus bas que celui du diesel.

Carrier Transicold développe actuellement un prototype de ce moteur, qui constituera une avancée significative pour l’utilisation des moteurs GNC pour le transport réfrigéré. Il est conçu pour bénéficier d'un réservoir indépendant, offrant une autonomie totale à l'unité de réfrigération.

Le Vector 1950 MT pour semi-remorque

Le groupe frigorifique (multi-température) Vector 1950 MT associé au réfrigérant R-452A sera aux côtés du Supra. Offrant une puissance frigorifique optimale de 18 875 watts, le Vector 1950 MT est conçu pour maintenir une température constante pendant le transport de marchandises sensibles qui nécessite de nombreuses ouvertures de porte. Le contrôle multi-zone permet un usage intensif de la semi-remorque en bénéficiant d'un débit d'air de 5 700 m3/h qui protège la cargaison grâce à une vitesse de descente en température et une distribution d'air incomparables.

Le Pulsor pour les missions pharmaceutiques

Carrier Transicold met également en avant sa gamme Pulsor dédiée aux véhicules utilitaires légers sur son stand – des unités haute-performance parfaitement adaptées au transport pharmaceutique.

Les systèmes Pulsor se distinguent par leur capacité à atteindre une puissance frigorifique optimale à bas régime, dès les 1000 tours par minute. Cela signifie qu'ils sont en mesure de maintenir le niveau de température constant durant tout le cycle de livraison – même lorsque les livraisons sont réalisées dans des centres urbains particulièrement encombrés.

Ces unités offrent également la possibilité de réfrigérer et de chauffer simultanément différents compartiments de la caisse, maintenant les niveaux choisis entre -25 et +30 degrés Celsius alors que les températures extérieures peuvent se situer entre -25 et +50 degrés Celsius. Cette amplitude de température rend cet équipement idéal pour accomplir des missions de transport en Europe toute l'année, le contrôle précis de température permettant de maintenir le niveau de température à l’intérieur de la caisse à 0,8 degrés du point de consigne.

Pour plus d'informations sur la présence de Carrier Transicold sur le salon de l’IAA et sur la gamme de produits et de services, rendez-vous sur www.carriertransicold.eu. Suivez Carrier Transicold sur Twitter : @SmartColdChain.

À propos de Carrier Transicold
Carrier Transicold contribue à l’amélioration du transport et du contrôle de la température grâce à une gamme complète d’équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Avec une expérience de plus de 45 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients partout dans le monde un ensemble de solutions technologiquement avancées et offrant une efficacité énergétique ainsi qu’une performance écologique optimisées, que ce soit en matière de conteneurs, de génératrices ou de systèmes de réfrigération pour véhicules poulie-moteur, camions porteurs et semi-remorques. Carrier Transicold est une entité d’UTC Climate, Controls & Security Systems, qui est elle-même une division du groupe United Technologies Corp., un des fournisseurs de premier plan de solutions pour l’industrie aéronautique et le bâtiment au niveau mondial. Pour plus d’informations, consultez le site www.transicold.carrier.com. ou suivez-nous sur Twitter: @SmartColdChain.

Carrier Transicold new evaporators
Les nouveaux évaporateurs de Carrier Transicold

Carrier Transicold Supra low emissions pack
Le pack Supra Low Emissions de Carrier Transicold

Carrier Transicold Supra new cab command
Nouvelles commandes pour le Supra de Carrier Transicold

Carrier Transicold, Truck/Trailer Media Contact Aline Lucas Envoyer une demande