Carrier Transicold verfeinert Vector 1350 für mehr Leistung in der Kühlkette

Sep 15, 2015

Georgsmarienhütte, Germany

Carrier Transicold hat das Kühlaggregat Vector™ 1350 überarbeitet. Die Kühlmaschine hat eine neue Software und mehr Leistung erhalten. Zudem ist sie jetzt leiser als der Vorgänger. Carrier Transicold, in Deutschland unter der Firmierung Carrier Transicold Deutschland GmbH & Co. KG bekannt, verkauft weltweit Kühlaggregate für Trailer, Trucks und Container, mit denen die Temperatur optimal reguliert und somit die temperaturgeführten Transporte sicherer gemacht werden. Das Unternehmen gehört zu United Technologies (NYSE: UTX).

Mit einer Kühlleistung von bis zu 13.100 Watt verfügt der verfeinerte Vector 1350 jetzt über noch mehr Power für den Transport von verderblichen Gütern. Dank des geringeren Lautstärkepegels von nur 69 Dezibel sorgt der Vector 1350 für einen erhöhten Komfort für Fahrer und die Nachbarschaft im Zuge der Anlieferung. Gleichzeitig überzeugt das Aggregat mit seinen gerade mal 643 Kilogramm Gewicht. Der Vector 1350 maximiert damit die Nutzlast und bietet mehr Zuverlässigkeit durch eine aktualisierte Software.

Vector 1350

Der 1,1 Liter-Motor reduziert den Kraftstoffverbrauch um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum zu ersetzenden Aggregat – das hat die CEN Partial Load Test Norm bewiesen. Er treibt sowohl einen Kompressor, als auch einen Generator zur Versorgung des Lüftungssystems mit Energie an. Durch die Nutzung von drei elektrisch angetriebenen Lüftern erhöht sich die Zuverlässigkeit erheblich. Des Weiteren benötigt der Vector 1350 dank „Microchannel“ –Technologie 27 Prozent weniger Kältemittel als sein Vorgängermodell, die Maxima 1300.

Das Aggregat überzeugt durch seine neue, anwenderfreundliche Bedienbarkeit. Für wichtige Funktionen gibt es spezifische Schalter und Symbole, die für die Anwender unabhängig von der Sprache leicht verständlich sind. Sie helfen potentielle, kostenintensive Eingabefehler bei der Temperatureinstellung zu vermeiden.

Die Carrier Transicold Servicecenter spielen auf Wunsch ein kostenloses Update auf ihre bereits im Markt befindlichen Vector 1350-Geräte.

Für weitere Informationen über Carrier Transicold besuchen Sie www.carriertransicold.de oder folgen Sie uns auf Twitter @CarrierGreen.

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold stellt Transportunternehmen eine Reihe von Diensten und Ausrüstungen zur Verfügung, mit denen sie die Temperatur optimal überwachen und somit die Kühlkette einhalten können. Seit über 40 Jahren gehört Carrier Transicold zu den Marktführern in diesem Segment und liefert Kunden in der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltfreundliche Transportkühlanlagen. Die Bandbreite reicht von Aggregaten mit Direktantrieb über Systeme für Diesel-Trucks bis zu Kühlaggregate für Trailer. Carrier Transicold gehört zu United Technologies (NYSE: UTX) – einem weltweit agierenden Technologieunternehmen für die Luft-, Raumfahrt- und Gebäudeindustrie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carriertransicold.eu und www.coolbycarrier.com.