开利推出采用低全球变暖潜能(GWP)制冷剂的创新性 鼎酷TM AquaEdgeTM 19DV双级离心机组,助力稳健运行和智能控制

十二月 16, 2016

SHANGHAI

开利于今日推出其最新创新产品—采用GreenspeedTM智能技术与环保型PUREtecTM低全球变暖潜能(GWP)制冷剂的AquaEdgeTM鼎酷TM 19DV双级离心式冷水机组。该新产品在今年早些时候的中国制冷展上曾以概念机的形式展示过,由开利在中国的生产基地-上海一冷开利空调设备有限公司制造。此项突破性技术是首次推出,满足了客户对卓越性能与顶尖效率的需求,同时由于R1233zd(E)制冷剂的使用(GWP,1.34),助力企业实现其可持续发展目标。开利隶属于联合技术环境,控制与安防。联合技术环境、控制与安防是美国联合技术公司(NYSE:UTX)的业务单元。

“鼎酷TM 19DV离心式冷水机组彰显了开利通过开发高能效、可靠且环保的各领域解决方案并通过不断创新以确保其技术领先地位的承诺”,联合技术环境、控制与安防亚太区总裁高朗溥(Gaurang Pandya)表示,“从高端写字楼到酒店、医院、数据中心和工厂,19DV都是打造可持续建筑环境的最佳选择。”

高效的理想节能解决方案

鼎酷TM 19DV离心式冷水机组采用了制冷、机械设计、空气动力学和热传递领域的先进技术,能够在满负荷和AHRI 550/590-2015评级条件下分别将效率提高7.0COP和11.8 IPLV.IP。尤其,它采用优化设计的背对背压缩机提供了卓越的压缩效率,同时通过采用高速直驱电机,相比齿轮电机款型降低了75%的机械传动损失。

面向智能冷水机管理的PIC5+控制装置

采用开利在PIC5+智能控制领域的最新研究成果,并集成开利生命周期数据管理系统的鼎酷TM 19DV离心式冷水机组使客户能轻松追踪和分析冷水机组的运行数据,从而有助于发现潜在风险或需要升级的领域。控制系统还可连接至用户的智能楼宇管理系统,以实现对冷水机组运行数据的实时远程访问。

能够满足苛刻环境的卓越运行灵活性

鼎酷TM 19DV离心式冷水机组采用多项优化技术,以实现在各苛刻环境下的稳健运行。例如,由于搭配为双级中的每级均采用进气导流叶片的独特压缩机设计,GreenspeedTM智能技术确保冷水机组在任何时候都能运行稳定,即便在10%部分负荷的情况下也不例外。这意味着在夜间照样有计算机运行的写字楼内,在非高峰时段也能确保性能稳定。此外,PIC5+控制装置在意外断电的情况下,能在30秒内即完成快速重启。这对于停机时间会影响运转和盈亏的数据中心等企业而言至关重要。

今天发布会还同时展出的产品,包括19XR6/7, 30XW-V, 23XRV,以及即将发布的19XRC。

关于开利
开利在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,由现代空调的发明者开利博士创建,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供融合节能产品、楼宇自控及能源服务的可持续方案。开利隶属于环境、控制与安防;联合技术环境、控制与安防是联合技术公司的业务单元;美国联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 更多信息,请访问公司官网www.carrier.com.cn.

Carrier launches Aquaedge 19DV centrifugal chiller
采用PUREtec™低全球变暖潜能制冷剂与GreenspeedTM变频技术的 AquaEdgeTM 鼎酷TM 19DV双级离心式冷水机组